×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4179290, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

CP 552 im AG S5-115U und AG S5-155U einsetzbar, neue Version 2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5552-3UA11     Diagnoseprozessor CP 552-1                                

6ES5552-3UA21     Diagnoseprozessor CP 552-2                                

6ES5848-1CP01     St.FB fuer CP 552                                         

6ES5895-3SE11     PG685/695-Software fuer CP 552                            

6ES5998-3SE11     Geraetehandbuch CP 552                                    

                                                                            

Der Diagnoseprozessor CP 552 ist nun auch in den AGs S5-115U                

(CPU 941, 942, 943 und 944) und S5-155U (CPU 922, 928, 946 und              

947) einsetzbar.                                                            

                                                                            

Voraussetzung hierfuer ist die Version 02 des Softwarepaketes               

"Diagnose FB CP 552". Zudem wurden in der Version 02 des Soft-              

warepaketes "Diagnose FB CP 552"                                            

- Laufzeitoptimierungen der Standardfunktionsbausteine fuer die             

  CPU 922 und die CPU 928 durchgefuehrt                                     

- die Dokumentation der Standardfunktionsbausteine um die eng-              

  lische und franzoesische Beschreibung erweitert.                          

                                                                            

Die Gruppendiagnose in Zusammenhang mit den AGs S5-115U, S5-135U,           

S5-150U und S5-155U ist nun ebenfalls moeglich.                             

                                                                            

Die HW- und SW-Voraussetzungen hierfuer sind:                               

- COM 552 Version 02                                                        

- CP 552-1 Firmwareversion 02                                               

Der CP 552-1 erhaelt somit den Ausgabestand 02.                             

                                                                            

Zur kostenlosen Hochruestung Ihrer CP 552 setzen Sie sich bitte             

mit Ihrer Siemens-Niederlassung in Verbindung.                              

                                                                            

Mit den aufgefuehrten HW- und SW-Versionen wird die Gruppendia-             

gnose fuer die nachfolgenden PG-Konfigurationen ermoeglicht:                

                                                                            

                  ! PG 685 I ! PG 685 II ! PG 695 I ! PG 695 II !           

------------------!----------!-----------!----------!-----------!           

CP 536 (-LA11) A07!   ja     !   nein    !    ja    !   -----   !           

------------------!----------!-----------!----------!-----------!           

CP 536 (-LA12) A04!   ja     !   nein    !    ja    !   -----   !           

------------------!----------!-----------!----------!-----------!           

CP 536 (-LA11) A08!   nein   !   nein    !   nein   !   -----   !           

------------------!----------!-----------!----------!-----------!           

CP 536 (-LA12) A05!   nein   !   nein    !   nein   !   -----   !           

------------------!----------!-----------!----------!-----------!           

CP 1014           !   ----   !   ----    !   ----   !     ja    !           

------------------!----------!-----------!----------!-----------!           

                                                                            

Weitere Auskuenfte erhalten Sie von Ihrer Siemens-Niederlassung.            





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.