Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
4185351,
Beitragsdatum:
27.08.1996
Bewerten
Verbesserter Magnetblasenspeicher CP 513
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern: 6ES5513-3Mx11 Bubble-Speicherbaugruppe 513 6ES5513-3Mx12 Bubble-Speicherbaugruppe 513 6ES5842-0GB10 St.-FB fuer 513 in AG 135U R-Proz. (deutsch) 6ES5842-0GB11 St.-FB fuer 513 in AG 135U R-Proz.und CPU 928 x = A,B Ab 2/89 ist anstelle des Magnetblasenspeichers 6ES5 513-3Mx11 die neue Variante 6ES5 513-3Mx12 (x = A,B) lieferbar. Die Baugruppe 6ES5513-3Mx11 wird ab diesem Termin nicht mehr geliefert. Durch Auslagerung des CP-internen Directory's in einen RAM-Be- reich wurde eine Verringerung der Bearbeitungszeit erzielt. An- sonsten ist die neue Variante kompatibel zu der bisherigen. Die PG's 685 und 635 sind ohne den Einschraenkungen bei Betrieb mit der bisherigen Version einsetzbar. Erweiterte Standard-FB's fuer CPU 928 und R-Prozessor ermoeg- lichen ein variableres Datenhandling auf dem CP 513 im AG 135U (mit CPU 928 bzw. R-Proz.): - Einrichten von Sektoren - Umbenennen von Sektoren - Loeschen von Sektoren - Loeschen von einzelnen Datenbausteinen in Sektoren - Anzahl moeglicher Sektoren: 984 - auch DX-Bausteine koennen abgelegt werden Die neuen Standard-FB's fuer CPU 928 bzw. R-Prozessor sind ab 2/89 unter der Bestellnummer 6ES5842-0GBx1 (x = 1 deutsch, 2 eng- lisch) lieferbar. Das neue Geraetehandbuch hat die Bestellnummer 6ES5 998-1EAx2 (x = 1 deutsch, 2 englisch). Die Bestellnummern 6ES5842-0GBx0 und 6ES5998-1EA11 sind ab dem obigen Termin ungueltig. Die Bestellnummern fuer die Standard-FB's fuer AG 115U, S-Prozes- sor und AG 150U bleiben unveraendert, die Bestellnummer fuer das Geraetehandbuch siehe oben. Ein Umbau von bereits im Betrieb befindlichen Baugruppen mit der Bestellnummer 6ES5513-3Mx11 (x = A,B) ist kostenpflichtig moe- glich. Naeheres erfahren Sie von Ihre Siemens-Niederlassung. Bestellen koennen Sie die neue Speicherbaugruppe 513 sowie die neuen Standart-FB's ueber Ihre Siemens-Niederlassung.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-135U, S5-155U/H Sonderbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Archiv Automatisierungssysteme SIMATIC Industrie Software Software für SIMATIC S5 Runtime Software
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen