×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4203058, Beitragsdatum: 14.10.1997
(0)
Bewerten

Demo-Version fuer COM PROFIBUS V3.1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 895-6SE12    COM PROFIBUS mit GHB (d)                                  

                                                                            

Fuer den COM PROFIBUS V3.1 steht seit kurzem eine Demo-Version              

zur Verfuegung.                                                             

                                                                            

Die Demo-Software entspricht der Vollversion bis auf zwei Ein-              

schraenkungen:                                                              

                                                                            

1. Es koennen keine EPROMs beschrieben werden                               

2. Es sind keine Online-Funktionen enthalten, diese Funktionen              

   werden jedoch emuliert, um ein Bild der Funktionen zu erhal-             

   ten.                                                                     

                                                                            

Es koennen mit der Demo-Version alle Moeglichkeiten des COM                 

PROFIBUS ausgetest werden, man kann also komplette Projekte                 

erzeugen und abspeichern. Diese Projekte koennen jederzeit mit              

einer Vollversion des COM PROFIBUS weiter bearbeitet werden und             

z.B. direkt auf ein EPROM geschrieben werden.                               

                                                                            

Sie finden die Demo-Version im Internet als selbstentpackendes              

EXE-File unter folgender Adresse:                                           

                                                                            

deutsch                                                                     

http://www.ad.siemens.de/support/html_00/support.shtml                      

englisch                                                                    

http://www.ad.siemens.de/support/html_76/support.shtml                      

                                                                            

-> Dezentrale Peripherie                                                    

-> COM PROFIBUS                                                             

-> Downloads                                                                

-> Demo-Version fuer COM PROFIBUS V3.1                                      

                                                                            

                                                                            

Hinweise zur Nutzung:                                                       

                                                                            

Bei der Demo-Version handelt es sich um Freeware. Jedem Benutzer            

steht es frei, dieses Programm _UNENTGELDLICH_ zu nutzen, zu                

kopieren und weiterzugeben. Dem Nutzer ist es nicht gestattet,              

das Programm zu dekompilieren und/oder zu bearbeiten, zu veraen-            

dern oder in andere Programme einzubinden. Es ist weiterhin                 

nicht gestattet, dieses Programm kommerziell weiterzugeben. Un-             

ter kommerzieller Weitergabe faellt auch der Vertrieb von                   

PublicDomainSoftware. Die Autoren und Rechtsinhaber dieses Pro-             

gramms schliessen jegliche Haftung fuer die Funktionstuechtig-              

keit oder Kompatibilitaet dieser Software aus. Die Software ist             

nicht zur Maschinensteuerung geeignet. Die Benutzung erfolgt auf            

eigene Gefahr. Die kostenlose Software unterliegt nicht der Ge-             

waehrleistung und es entsteht kein Anspruch auf Fehlerkorrektur.            

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.