×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Сообщение о продукте ID сообщения: 4204079, Дата сообщения: 09.11.1998
(0)
Оценить

S5-115 CPU 943/944 with an OP on the Second Port

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
                                                                            

Concerns products with the Catalog No.'s:                                   

                                                                            

6ES5 943-7UB21   CPU 943B, 48 Kbytes, 2 serial ports                        

6ES5 944-7UB21   CPU 944B, 96 Kbytes, 2 serial ports                        

                                                                            

                                                                            

If the CPU 943/944 with two ports is operated with an OP connected, the     

RS 120.0 software protection bit may be set in isolated cases (approx.      

once in 6 months). This considerably impairs the use of a programming       

device. A remedy is to introduce the operation RU RS 120.0 in the startup   

or in the cyclic program.                                                   

                                                                            

If RS 120.0 is set, the PG functions "edit block", "block status", "program 

check" and "compare block" can no longer be executed. The message on the PG 

is: "0321: AS function blocked: running function". The execution of the PLC 

program and the OP function are not impaired. This only concerns CPUs       

6ES5 943-7UB21 and 6ES5 944-7UB21 with an OP connected to the second port.  

                                                                            

Software remedy:                                                            

                                                                            

We recommend to circumvent the problem by expanding the user program with   

the operation RU RS 120.0. This operation can be introduced in the startup  

or in the cyclic program. If the RS 120.0 has been set, this operation will 

reset it and thus ensure unrestricted PG access.                            

                                                                            

                                                                            

                     -------------------------------                        





Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье / текущему продукту. Ваше сообщение будет перенаправлено техническим редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport