×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4206619, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Produktank./ Vertriebsfreigabe GRACIS auf Basis CP581-486

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

BETRIFFT FOLGENDE MLFB:                                                     

                                                                            

6FM148.                   GRACIS allgemein                                  

6AV45310AC000CA0          GRACIS CP485/VGA                                  

6AV45310AC010CA0          GRACIS CP485/VGA/STEP5                            

6AV45310AC100CA0          GRACIS CP486/VGA/L2                               

6AV45310AC110CA0          GRACIS CP486/VGA/L2/STEP5                         

6AV45310AC200CA0          GRACIS CP486/VGA/H1                               

6AV45310AC210CA0          GRACIS CP486/VGA/H1/STEP5                         

6FM14806KB300AA0          GRACIS-CP581 Prozessbetrieb                       

6FM14806LB300AA0          GRACIS-CP581 Pr.Betr.m.Step5/MT                   

                                                                            

Ab 2/95 wird eine GRACIS-Software fuer den CP581-486 mit einem              

80486 Prozessor angeboten. GRACIS CP581-486 ist voll kompatibel             

zu GRACIS CP48x, d.h. alle projektierten Bilder, Listen, etc.               

koennen unveraendert uebernommen werden.                                    

Zur Verringerung der Variantenvielfalt und zur Reduzierung der              

Lieferzeiten wurde das Logistikkonzept geaendert. GRACIS basiert            

zukuenftig bei der CP-Variante auf den Standard-Komponenten des             

CP581-486. GRACIS CP581-486 besteht aus dem Basissystem, der                

GRACIS CP581-486 Software und ggfs weiteren Optionen zur Vernetz-           

ung. Ausserdem sind auch die Softwareoptionen fuer GRACIS OLB/              

FlexOS wie z.B. Projektierung, Werkzeugverwaltung etc. ablauf-              

faehig.                                                                     

                                                                            

                                                                            

Basissystem                                                                 

                                                                            

CP581-486                        6ES5581-0EC12        DM 4.800.-            

mit 80486DX, 33MHZ,                                                         

4 MByte Hauptspeicher OLB,FlexOS                                            

                                                                            

Speichererweiterung int. RAM     6ES5581-1HB11        DM 1.500,-            

von 4 MB auf 12 MB                                                          

                                                                            

Massenspeicherbaugruppe          6ES5581-1LA11        DM 1.660,-            

-120 MB Festplatte                                                          

-1.44 MB Diskettenlaufwerk                                                  

                                                                            

                                                                            

Software                                                                    

                                                                            

GRACIS Prozessbetrieb CP581-486  6FM1480-6KB30-0AA0   DM 2.000,-            

OLB/FlexOS                                                                  

                                                                            

GRACIS Prozessbetrieb CP581-486  6FM1480-6LB30-0AA0   DM 3.200,-            

mit STEP5/MT, OLB/FlexOS                                                    

                                                                            

                                                                            

Optionen                                                                    

                                                                            

SINEC H1 Anschaltung *)          6GK1141-3AF00-0EA0   DM 4.520,-            

CP1413 TF-NET 1413/FlexOS                                                   

                                                                            

SINEC L2 Anschaltung *)          6GK1541-0AC00        DM 2.020,-            

CP5410 S5-DOS/MT                                                            

                                                                            

Slot-Baugruppe                   6ES5581-0RA12        DM   580,-            

*) fuer SINEC Anschaltung                                                   

                 erforderlich                                               

                                                                            

Adaptionskapsel fuer 2 Steck-    6ES5491-0LB11        DM   125,-            

                      plaetze                                               

                                                                            

Adaptionskapsel fuer 4 Steck-    6ES5491-0LD11        DM   241,-            

                      plaetze                                               

-----------------------------------------------------------------           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.