×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4212276, Beitragsdatum: 10.10.1996
(0)
Bewerten

Uebersicht WS400-Bediengeraete fuer WF470

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Anbei eine Aufstellung ueber die Lieferbarkeit der WS400-Bedien-            

geraete. Die Geraete mit CE-Kennzeichen haben als Endziffer der             

MLFB eine 2 erhalten.                                                       

                                                                            

1) WS400-20/-22 mit Ziffernblock und Cursorblock                            

   6FM1420-1AA02  9" SW,     8 Funktionstasten                              

   6FM1420-1BA02  9" Farbe,  8 Funktionstasten                              

   6FM1422-1AA02  9" SW,    16 Funktionstasten                              

   6FM1422-1BA02  9" Farbe, 16 Funktionstasten                              

   CE-Kennzeichnung fuer den Wohnbereich ist vorhanden.                     

                                                                            

   6FM1420-1CA02  EL-Display 8 Funktionstasten                              

   noch keine Vertriebsfreigabe siehe 4)                                    

                                                                            

2) Kompaktbedienfelder WS496 mit Ziffernblock und Cursorblock               

   sowie 16 Funktionstasten und Alphatasten A bis H                         

   6FM1496-4CA22 12" SW                                                     

   6FM1496-4BA22 12" Farbe                                                  

   6FM1496-4DA22 14" Farbe                                                  

   6FM1496-2CA22 12" SW     Einbaumonitor                                   

   6FM1496-2BA22 12" Farbe  Einbaumonitor                                   

   6FM1496-2DA22 14" Farbe  Einbaumonitor                                   

   CE-Kennzeichnung fuer den Wohnbereich ist vorhanden.                     

                                                                            

3) Tastaturen WS495/WS496 mit Ziffernblock und Cursorblock                  

   6FM1495-1AB22 mit Gehaeuse                                               

   6FM1495-1BB22 ohne Gehaeuse                                              

   6FM1496-1AB22 mit Gehaeuse                                               

   6FM1496-1BB22 ohne Gehaeuse                                              

   Noch keine Vertriebsfreigabe siehe 5)                                    

                                                                            

4) WS400-20 mit EL-Display, Ziffernblock und Cursorblock                    

   6FM1420-1CA00 EL-Display 8 Funktionstasten                               

   Nur fuer Ersatzteilbedarf oder ausserhalb der EU, da ohne CE-            

   Kennzeichen.                                                             

                                                                            

5) Tastaturen WS495/WS496 mit Ziffernblock und Cursorblock                  

   6FM1495-1AB20 mit Gehaeuse                                               

   6FM1495-1BB20 ohne Gehaeuse                                              

   6FM1496-1AB20 mit Gehaeuse                                               

   6FM1496-1BB20 ohne Gehaeuse                                              

   Nur fuer Ersatzteilbedarf oder ausserhalb der EU, da ohne CE-            

   Kennzeichen.                                                             

                                                                            

6) Bedienfelder WS400-30/50                                                 

   Die Bedienfelder sind nur noch als Ersatzteil zu beziehen.               

                                                                            

7) Bedienfelder WS400 fuer GRACIS                                           

   Die Bedienfelder der WS400-Reihe fuer GRACIS sind nur noch als           

   Ersatzteil zu beziehen.                                                  

                                                                            

Fuer naehere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaen-           

dige Siemens-Dienststelle.                                                  





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.