×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4227992, Beitragsdatum: 18.05.1998
(0)
Bewerten

840C IM308C-Adapter Lieferfreigabe

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit dem IM308C-Adapterbausatz und der Anschaltung IM 308-C ist es moeglich, 

die SINUMERIK 840C an PROFIBUS-DP anzubinden. Mit der IM 308-C in der       

SINUMERIK 840C sind jetzt die aktuellen PROFIBUS-DP Slaves (z.B. ET200X,    

ET200L-SC etc.) einsetzbar.                                                 

                                                                            

Die IM 308-C ist eine PROFIBUS-DP Master und/oder Slavebaugruppe fuer       

SIMATIC S5-115U/H bis S5-155U/H. Mit dem Adapterbausatz ist der Einsatz     

dieser Baugruppe auch in den Zentralgeraeten 1, 2 und 3 der SINUMERIK 840C  

moeglich.                                                                   

                                                                            

Der Adapterbausatz enthaelt die Flachbaugruppe mit der erforderlichen Elek- 

tronik fuer die Umsetzung der SINUMERIK 840C Bussignale auf das SIMATIC S5  

Bussystem und die mechanischen Komponenten fuer den Zusammen- und Einbau    

von Adapter und IM 308-C.                                                   

                                                                            

                                                                            

Bestellung                                                                  

==========                                                                  

                                                                            

Bezeichnung                       Bestellnummer                             

------------------------------------------------------------------          

IM308C-Adapterbausatz             6FC5 147-0AA25-0AA0                       

                                                                            

Im Lieferumfang des Adapters ist die erforderliche Kapselung fuer die       

IM 308-C enthalten.                                                         

                                                                            

Zum Betrieb wird zusaetzlich benoetigt:                                     

                                                                            

Bezeichnung                       Bestellnummer                             

------------------------------------------------------------------          

SIMATIC Anschaltung IM 308-C      6ES5 308-3UC11                            

Parametriersoftware COM PROFIBUS  6ES5 895-6SE12                            

                                                                            

Weitere Informationen zu PROFIBUS-DP, IM 308-C und COM PROFIBUS             

siehe Katalog ST50 und ST PI.                                               

                                                                            

Fuer naehere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaendige        

Siemens-Dienststelle.                                                       

                                                                            

Fuer naehere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaendige        

Siemens-Dienststelle.                                                       





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.