×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4241275, Beitragsdatum: 25.02.1997
(0)
Bewerten

Neuer Ausgabestand von NCM S7 fuer Industrial Ethernet ist V3.03

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind die Produkte mit den Bestellnummern:                         

                                                                            

                                                                            

6GK7830-1BA00-0AA0                NCM S7 fuer Ind. Ethernet, dt.            

6GK7830-1BA00-0CA0                NCM S7 fuer Ind. Ethernet, fra.           

6GK7830-1BA00-0EA0                NCM S7 fuer Ind. Ethernet, ita.           

6GK7830-1BA01-0YA0                NCM S7 V3.03 f.Ind.Ethernet,dt.           

                                                                            

NCM S7 fuer Industrial Ethernet ist ab sofort in der Version V3.03          

erhaeltlich. Die neue Version V3.03 von NCM S7 fuer Industrial Ethernet     

besitzt den gleichen Funktionsumfang wie die Version V2.10, ist aber        

nur unter STEP7 V3.0 ablauffaehig. Derzeit ist die Software nur in          

deutsch verfuegbar, da STEP7 V3.0 nur in deutsch zur Verfuegung steht.      

                                                                            

Die Bestellnummer lautet:                                                   

6GK7 830-1BA01-0YA0     NCM S7 fuer Ind. Ethernet (derzeit nur deutsch)     

                                                                            

Folgende CPs werden mit NCM S7 fuer Industrial Ethernet projektiert:        

                                                                            

- CP 343-1           6GK7 343-1BA00-0XE0     fuer SIMATIC S7-300            

- CP 443-1           6GK7 443-1BX00-0XE0     fuer SIMATIC S7-400            

                                                                            

Fuer Neukunden, die neu mit NCM V3.x starten, stehen in Zukunft auch die    

Erweiterungen fuer TCP/IP CPs (z.B. CP 443-1 TCP) von NCM S7 fuer           

Industrial Ethernet NCM V3.10 als Update ueber Internet kostenlos zur       

Verfuegung.                                                                 

                                                                            

Umstieg von STEP 7 V2.1 nach STEP 7 V3.0                                    

Fuer Kunden, die bereits die Version NCM S7 fuer Industrial Ethernet V2.x   

einsetzen, ist die Version V3.03 von NCM S7 fuer Industrial Ethernet        

kostenlos ueber Internet bzw. CompuServe erhaeltlich!                       

                                                                            

Die NCM S7 fuer Industrial Ethernet-Version 3.03 ist als selbstent-         

packende EXE-Dateien abgelegt.                                              

Nach dem Entpacken der EXE-Dateien erhalten Sie die zwei Installations-     

disketten von NCM S7 fuer Industrial Ethernet - Version V3.03               

                                                                            

Hinweis:                                                                    

========                                                                    

Bitte beachten Sie vor der Installation die Erlaeuterungen auf der          

Diskette 1 in der Datei Liesm_pr.wri, die Ihnen auch bei der Installation   

der Software angeboten wird.                                                

                                                                            

                                                                            

Download ueber CompuServe                                                   

=========================                                                   

Das Updatepaket finden Sie im Siemens Automation Forum von CompuServe (GO   

SIEAUT => Automatisierungs-Forum => Bibliotheksbereich SIMATIC NET).        

Hinweis zur Readme-Datei:                                                   

Die Readme-Datei liegt im Adobe PDF-Format (Portable Document Format)       

vor. Zum Lesen und Ausdrucken der Readme-Datei benoetigen Sie den           

"Acrobat Reader" der Firma Adobe.                                           

Der Acrobat Reader steht kostenlos zur Verfuegung und kann ueber:           

-     CompuServe (z.B. GO ACROBAT) oder                                     

-     Internet (z.B. http://www.adobe.com =>Free Adobe Software)            

geladen werden.                                                             

                                                                            

Download ueber Internet                                                     

=======================                                                     

Im Internet finden Sie die "AUT Homepage" unter der Adresse                 

http://www.aut.siemens.de. Im Bereich Customer Support => Produkt Support   

=> SIMATIC NET => NCM S7  => Downloads (Treiber, Updates, Demos, etc.)      

koennen Sie das Updatepaket laden.                                          

                                                                            

Die Fremdspachenversionen von NCM S7 fuer Industrial Ethernet V3.x werden   

erst mit STEP 7 V3.10 angeboten.                                            

                                                                            

Funktionserweiterungen von NCM S7 fuer Industrial Ethernet V3.10            

================================================================            

Mit der Version V3.10 von NCM S7 fuer Industrial Ethernet werden die        

Funktionserweiterungen fuer TCP-CPs eingefuehrt.                            

Fuer Kunden, die bereits die Version NCM S7 fuer Industrial Ethernet V2.x   

einsetzen, gibt es fuer 100,- DM ein Upgradepaket. Diese Paket ist aber     

nur fuer einen begrenzten Zeitraum von einem halben Jahr erhaeltlich.       

                                                                            

Fuer weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner          

in Ihrer Siemens-Niederlassung.                                             





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.