×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4245300, Beitragsdatum: 30.03.1999
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe des CP 443-5 Extended (6GK7443-5DX02-0XE0)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind die Produkte mit den Bestellnummern:                         

                                                                            

6GK7443-5DX02-0XE0      CP 443-5 Extended                                   

6GK7443-5DX00-0XE0      CP 443-5 Extended                                   

6GK7443-5DX01-0XE0      CP 443-5 Extended                                   

                                                                            

Der CP 443-5 Extended ist ab 30.03.99 mit einer neuen Bestellnummer zur     

Lieferung freigegeben. Der neue CP 443-5 Extended weist folgende Funk-      

tionserweiterungen auf: PG-Routing, Uhrzeitsynchronisation,                 

Aequidistanz, ermoeglicht seinen DP-Slaves den DP-Querverkehr und           

besitzt einen vergroesserten Projektierspeicher/Mengengeruest.              

                                                                            

Wesentliche Erweiterungen:                                                  

--------------------------                                                  

                                                                            

Routing der PG-Kommunikation:                                               

Der CP unterstuetzt, bei der Verwendung von STEP7 ab V5.0 das sogenannte    

Routing der PG Kommunikation. Dies ermoeglicht den Zugriff auf eine         

SIMATIC S7 ueber zwei Netzwerkuebergaenge. Dazu sind auch die passenden     

CPUs einzusetzen.                                                           

                                                                            

Uhrzeitsynchronisation:                                                     

Der CP leitet Uhrzeitsynchronisationstelegramme vom LAN zur Station         

(CPU=Uhrzeit-Slave) oder von der Station zum LAN (CPU=Uhrzeit-Master)       

weiter.                                                                     

                                                                            

DP-Querverkehr:                                                             

Der CP 443-5 Extended ist als DP-Master in der Lage, seinen DP-Slaves       

den (Daten)Querverkehr zu ermoeglichen.                                     

                                                                            

Aequidistanz:                                                               

Der CP erlaubt es, einen konstanten Tokenumlaufzyklus einzuhalten.          

                                                                            

Vergroesserter Projektierspeicher:                                          

Es ist jetzt moeglich, komplexere DP-Slaveanordnungen als bei den           

Vorgaengertypen des CPs (6GK7 443-5DX00/01-0XE0) zu nutzen.                 

                                                                            

Anzahl betreibbarer CPs:                                                    

Die Anzahl parallel betreibbarer CPs ist abhaengig von CPU-Typ und vom      

CPU-Ausgabestand.                                                           

                                                                            

Mengengeruest:                                                              

Der CP ermoeglicht nun auch bei 12 MBaud einen E/A-Bereich von 240 Bytes    

je Slave.                                                                   

                                                                            

Projektierung:                                                              

--------------                                                              

Um die neuen Funktionen des CPs nutzen zu koennen ist STEP 7 Version        

groesser gleich 5.0 SP1 notwendig. Die neuen Funktionen sind auch an        

bestimmte CPU-Staende gebunden, die Sie der Produktinformation entnehmen    

koennen.                                                                    

Ab STEP 7 V3.1 ist der CP mit der MLFB-Nummer 6GK7443-5DX00-0XE0 zu         

verwenden. Ab STEP 7 V4.02 ist der CP mit der MLFB-Nummer 6GK7443-5DX01-    

0XE0 zu verwenden. Der CP443-5 Extended (6GK7443-5DX02-0XE0) ist            

funktionskompatibel und daher austauschbar gegen die Vorgaengerversionen    

(6GK7443-5DX00/01-0XE0), jedoch dann ohne die o.g. Funktions-               

erweiterungen.                                                              

                                                                            

Hochruestung:                                                               

-------------                                                               

Aeltere Baugruppen (6GK7443-5DX00/01-0XE0) koennen nicht hochgeruestet      

werden.                                                                     

                                                                            

Bestelldaten:                                                               

-------------                                                               

SIMATIC NET CP 443-5 Extended                                               

MLFB:      6GK7443-5DX02-0XE0                                               

                                                                            

                                                                            

Fuer weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner          

in Ihrer Siemens-Niederlassung.                                             





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.