×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 42453077, Beitragsdatum: 07.09.2010
(0)
Bewerten

Diagnose der Kommunikationsverbindungen eines Industrial Ethernet CPs

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aufgabenstellung:  
Zur Diagnose von Kommunikationsverbindungen, die für den Datenaustausch über eine Industrial Ethernet Kommunikationsbaugruppe (CP) der S7-300 oder S7-400 projektiert sind, wird in der Regel die NCM S7-Diagnose verwendet. Das Tool NCM S7-Diagnose ist in STEP 7 integriert und stellt die Status der projektierten Kommunikationsverbindungen übersichtlich dar. Die Statusinformationen der NCM S7-Diagnose können nicht auf einem Bediengerät oder Leitsystem visualisiert werden.

In diesem Applikationsbeispiel zeigen wir, wie Sie mit einem geringem Projektierungs- und Programmierungsaufwand den Status der Kommunikationsverbindungen eines Industrial Ethernet CPs im Anwenderprogramm der CPU ermittelt und auf einem Bediengerät visualisieren können.

Lösung:
Die in diesem Applikationsbeispiel mitgelieferten, kompakten Funktionsbausteine FB170 „SR_DIAG“, FB270 "SR_DIAG_400" und FB171 „S7_DIAG“ lesen zyklisch die Statusinformationen aller SEND/RECEIVE- und S7-Verbindungen, die für den Industrial Ethernet CP projektiert sind. Die Statusinformationen werden strukturiert in den Instanz-Datenbausteinen des FB170 "SR_DIAG", FB270 "SR_DIAG_400" und FB171 "S7_DIAG" gespeichert. Die Statusinformationen werden in WinCC flexible Runtime auf dem Bediengerät, z.B. Multi Panel MP277 8'' Touch, in mehreren Bildern angezeigt:

1. Startbild

2. Verbindungsübersicht

3. Detailansicht einer Verbindung

Hinweis:
Mit dem FB170 "SR_DIAG" sind nur die SEND/RECEIVE- Verbindungen der S7-300 IE CPs diagnostizierbar, die die Funktion FC10 "AG_CNTRL" unterstützen.
Mit dem FB270 "SR_DIAG_400" sind nur die SEND/RECEIVE- Verbindungen der S7-400 IE CPs diagnostizierbar, die die Funktion FC10 "AG_CNTRL" unterstützen.

Mit dem FB171 "S7_DIAG" sind die S7-Verbindungen der S7-300 IE CPs diagnostizierbar.

In folgendem Beitrag finden Sie eine Übersicht zu Funktionen und Eigenschaften der IE CPs (Unterstützung FC10 "AG_CNTRL" , implementierte Kommandos auf den entsprechenden IE CPs, etc.): 33414377.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation 
Diagnose von Kommunikationsverbindungen über Industrial Ethernet CPs
42453077_ConnectionDiagnostic_v10_d.pdf ( 3924 KB )
Code 
STEP 7 Projekt mit FB170 "SR_DIAG", FB270 "SR_DIAG_400" und FB171 "S7_DIAG", WinCC flexible Projekt
42453077_diagnostic_v11.zip ( 4163 KB )

Historie

Ausgabe

Änderungen

06/2010 Erste Ausgabe
08/2010 Im S7-Programm der S7-400 Station wurden der Objektname und der symbolische Name für die Funktionsbausteine angepasst, so dass diese mit der Dokumentation übereinstimmen.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit