×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4278093, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Software-Update-Service fuer "Bedienen und Beobachten"

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind die Produkte mit den Bestellnummern:                         

                                                                            

6AV9600-1AC30-1UA0   Projekt.-SW COM TEXT V3.10 (MS-DOS)                    

6AV4017-0AA10-0UA1   Projekt.-SW COM GRAPH A2.2                             

6AV9600-1EA00-0UA0   Projekt.-SW COM GRAPH/MT                               

6AV9600-1EA01-0UA0   Projekt.-SW COM GRAPH/MT                               

6AV9610-1AA00-0UA0   BEDI-SW f. CP527/528 und OP30                          

6AV3980-1AA21-0UX0   Standard-FB f. TD10/20, OP15/20/30 (S5-DOS)            

6AV9600-1AA30-0UA0   Projekt.-SW COM TEXT V3.10 (S5-DOS)                    

                                                                            

Die  Projektierungssoftware  COROS  wird  bei  vielen Anwendungen           

eingesetzt, um Aufgaben fuer Bedienen und  Beobachten optimal und           

wirtschaftlich zu loesen.                                                   

                                                                            

Zur Unterstuetzung der Wartung bieten wir ab sofort fuer nachfol-           

gend  aufgefuehrte Softwareprodukte einen Software-Update-Service           

fuer Bedienen und Beobachten an.                                            

                                                                            

Dieser  Vertrag kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt und fuer jedes           

Softwareprodukt  getrennt abgeschlossen werden. Er hat eine unbe-           

grenzte  Laufzeit  und  ist  nach  jeweils  einem Jahr beidseitig           

kuendbar.                                                                   

                                                                            

_Kosten_                                                                    

Die Kosten fuer den Software-Update-Service bzw.  fuer  die  Kom-           

plettsoftware COROS LS-B und LS-C, erfragen Sie bitte  bei  Ihrer           

zustaendigen SIEMENS Niederlassung.                                         

                                                                            

_Bestellung_                                                                

Fuer den  Software-Update-Service werden folgende Informationen             

benoetigt:                                                                  

- Angabe einer Pflegebestellnummer                                          

- fuer Produkte des ULB: Angabe der Serialisierungsnummer bzw.              

  des Ursprungslieferschein                                                 

                                                                            

_Bestelldaten_                                                              

Die  Bestelldaten  entnehmen  Sie  bitte der Bestellunterlage zum           

ST80.1, ST80.2 und ST80.3. Sollten Sie nicht im Verteiler enthal-           

ten sein, koennen Sie die Bestellunterlage unter der  Bestell-Nr.           

E86060-K4680-A001-A1 ueber Ihre Siemens Niederlassung bestellen.            

                                                                            

_Lieferform_                                                                

- Als  Erstlieferung  erhalten  Sie  nach  Eingang der Bestellung           

  direkt vom Werk den Software-Update-Vertrag zugeschickt. Dieser           

  enthaelt Informationen ueber die Leistungen des Update-Service,           

  die  Modalitaeten  fuer  die Aenderungen/Kuendigungen sowie die           

  Auflistung der Produkte,  fuer  die  der Updateservice bestellt           

  wurde.                                                                    

                                                                            

- Als Pflege  werden  regelmaessig die faelligen Updates (nur ULB           

  inclusive Dokumentation)  versandt.                                       

                                                                            

_Vertragskuendigung / Aenderung_                                            

- 8 Wochen vor Ablauf eines  jeden  Servicejahres  erhalten   Sie           

  ein  Anschreiben,  in  dem   darauf  hingewiesen wird, dass der           

  bestehende Updateservice innerhalb von 4 Wochen  geaendert bzw.           

  durch schriftliche Mitteilung an Ihre Siemens Niederlassung ge-           

  kuendigt werden kann.                                                     

                                                                            

- Sollte die Niederlassung nicht binnen 4 Wochen eine Antwort er-           

  halten, werden Ihnen von der Siemens Niederlassung  die  Kosten           

  fuer ein weiteres Jahr verrechnet.                                        

                                                                            

Bei Fragen oder Bestellungen wenden Sie sich  bitte an  Ihre  zu-           

staendige Siemens Niederlassung.                                            

      ----------------------------------------------------                  





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.