×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4289300, Beitragsdatum: 06.11.1996
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SIMATIC OP37; SIMATIC ProTool V2.50 (2/2)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Fortsetzung von SIMATIC HMI Anwenderinformation Nr.1996/03/014.             

                                                                            

_4. Bestellung_                                                             

                                                                            

Fabrikatebezeichnung     ! Bestellnummern                                   

-------------------------+------------------                                

Operator Panel OP37      !                                                  

                         !                                                  

OP37, STN-Farbdisplay,   !6AV3637-1LL00-0AX0                                

8 MB RAM                 !                                                  

                         !                                                  

OP37, STN-Farbdisplay,   !6AV3637-1LL00-0BX0                                

8 MB RAM, mit Floppy-    !                                                  

Disk-Laufwerk, 3,5"      !                                                  

                         !                                                  

OP37, TFT-Farbdisplay,   !6AV3637-1ML00-0BX0                                

8 MB RAM, mit Floppy-    !                                                  

Disk-Laufwerk, 3,5"      !                                                  

                         !                                                  

OP37, TFT-Farbdisplay,   !6AV3637-1ML00-0CX0                                

8 MB RAM, mit Floppy-    !                                                  

Disk-Laufwerk, 3,5",     !                                                  

mit Festplatte 1,2 GB    !                                                  

-------------------------+------------------                                

Option Direkttastenmodul !6AV3673-1CA00                                     

Modul mit 16 24V-DC-     !                                                  

Ausgaengen, rueckseitig  !                                                  

steckbar                 !                                                  

-------------------------+------------------                                

Geraetehandbuch OP37     !                                                  

deutsch                  !6AV3991-1AF05-0AA0                                

englisch                 !6AV3991-1AF05-0AB0                                

franzoesisch             !6AV3991-1AF05-0AC0                                

italienisch              !6AV3991-1AF05-0AD0                                

spanisch                 !6AV3991-1AF05-0AE0                                

-------------------------+------------------                                

Benutzerhandbuch         !                                                  

Kommunikation            !                                                  

deutsch                  !6AV3991-1BC02-0AA0                                

englisch                 !6AV3991-1BC02-0AB0                                

franzoesisch             !6AV3991-1BC02-0AC0                                

italienisch              !6AV3991-1BC02-0AD0                                

spanisch                 !6AV3991-1BC02-0AE0                                

-------------------------+------------------                                

Projektierungsset        !                                                  

fuer OP25/35/37          !                                                  

bestehend aus:           !                                                  

-Geraetehandbuch OP37    !                                                  

-Geraetehandb. OP25/35/45!                                                  

-Benutzerhandb. Kommunik.!                                                  

-ProTool V2.5 inkl.      !                                                  

 Benutzerhandb. ProTool  !                                                  

 + ProTool/Lite          !                                                  

-Standard-FB f. S5       !                                                  

-Projektierungskabel     !                                                  

 PG/PC<->OP              !                                                  

deutsch                  !6AV9872-1AG00-0AA0                                

englisch                 !6AV9872-1AG00-0AB0                                

franzoesisch             !6AV9872-1AG00-0AC0                                

italienisch              !6AV9872-1AG00-0AD0                                

spanisch                 !6AV9872-1AG00-0AE0                                

-------------------------+------------------                                

Service-Paket OP37       !6AV3673-1CC00                                     

bestehend aus:           !                                                  

- Einbaudichtung OP37    !                                                  

- Spannklemmen,          !                                                  

  inkl. Schrauben        !                                                  

- Steckklemmenleisten    !                                                  

  fuer  OP37             !                                                  

- 1 Satz Tastaturbe-     !                                                  

  schriftungsstreifen    !                                                  

  fuer OP37              !                                                  

-------------------------+------------------                                

Projektierungssoftware   !                                                  

SIMATIC ProTool V2.50    !                                                  

(Vollvers.) inkl.        !                                                  

Benutzerhandb. ProTool   !                                                  

und ProTool/Lite         !                                                  

deutsch                  !6AV9620-1AA05-1AA0                                

englisch                 !6AV9620-1AA05-1AB0                                

franzoesisch             !6AV9620-1AA05-1AC0                                

italienisch              !6AV9620-1AA05-1AD0                                

spanisch                 !6AV9620-1AA05-1AE0                                

-------------------------+------------------                                

Update ProTool ab V2.xx  !6AV9620-1AA15-1CX3                                

auf ProTool V2.5x        !                                                  

Achtung: befristet       !                                                  

         bis 31.05.97    !                                                  

-------------------------+------------------                                

Upgrade ProTool ab V1.xx !                                                  

auf ProTool V2.51        !                                                  

deutsch                  !6AV9620-1AA25-1AA4                                

englisch                 !6AV9620-1AA25-1AB4                                

franzoesisch             !6AV9620-1AA25-1AC4                                

italienisch              !6AV9620-1AA25-1AD4                                

spanisch                 !6AV9620-1AA25-1AE4                                

-------------------------+------------------                                

Upgrade ProTool/Lite ab  !                                                  

V1.xx auf ProTool V2.51  !                                                  

deutsch                  !6AV9620-1BA25-1AA4                                

englisch                 !6AV9620-1BA25-1AB4                                

franzoesisch             !6AV9620-1BA25-1AC4                                

italienisch              !6AV9620-1BA25-1AD4                                

spanisch                 !6AV9620-1BA25-1AE4                                

-------------------------+------------------                                

Native Drivers V2.01     !6AV3982-1AF26-1AX0                                

Treibersoftware,ladbar ab!                                                  

ProTool V2.10; 3,5"-Disk.+--+                                               

zur Koppl. v. OP25/35/37 an:!                                               

Allen Bradley (DF1)         !                                               

SLC5/03/04;                 !                                               

PLC5/11,20,30,40,60,80      !                                               

AEG/Modicon 984-120,130,131,!                                               

141,145,380,381,385,480,485,!                                               

680,685,780,785 (MODBUS)    !                                               

Telemecanique               !                                               

TSX17/47/67/87/107          !                                               

(Adjust + UNI-TELWAY)       !                                               

-------------------------+--+---------------                                

Standard-Funktionsbaust. !6AV3980-1AA21-0AX0                                

V3.30                    !                                                  

zur Kopplung an OP5/7/15,!                                                  

OP17,OP25,OP30,OP35,OP37,!                                                  

ablauff. auf S5-90U      !                                                  

bis -155U,3,5"-Disk.,    !                                                  

MS-DOS                   !                                                  

                         !                                                  

                         !                                                  

-------------------------+------------------                                

Tastenbeschriftungs-     !6AV3673-1CB00                                     

streifen                 !                                                  

unbeschriftet, 2 Satz    !                                                  

-------------------------+------------------                                

                                                                            

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zu-                       

staendige Siemens Niederlassung.                                            

     ----------------------------------------                               





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.