×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4294415, Beitragsdatum: 17.08.1998
(1)
Bewerten

COM GRAPH, Neuer Ausgabestand A2.33

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort ist der COM GRAPH, Projektierungssoftware fuer CP526,             

CP527, CP528 und OP30 mit dem neuen Ausgabestand A2.33 lieferbar.           

Der im COM GRAPH A2.32 enthaltene Fehler "Vollgrafische Bilder              

koennen nicht mehr bearbeitet werden" wurde bereinigt.                      

                                                                            

Die Dokumentation wurde um eine Produktinformation ergaenzt, die            

den aktuellen Produktstand beschreibt.                                      

                                                                            

Getestet und freigegeben wurde der COM GRAPH A2.33 fuer PG720,              

PG740 und PG760.                                                            

                                                                            

Ein kostenguenstiges Upgrade sowie ein kostenfreies Update sind             

erhaeltlich.                                                                

                                                                            

                                                                            

_1. Ergaenzende Hinweise_                                                   

                                                                            

Folgende Software-Komponenten incl. Dokumentation werden mit dem            

Standardpaket COM GRAPH A2.33 ausgeliefert:                                 

                                                                            

                                                                            

Funktion                         ! Programmteil   ! Version                 

---------------------------------+----------------+--------------           

Bildprojektierung fuer           ! COM GRAPH      !   V2.33                 

CP526, CP527, CP528 und OP30     !                !                         

---------------------------------+----------------+--------------           

EPROM-Programmierwerkzeug fuer   ! PROM 526       !   V4.2                  

CP526/527 (nur dort erforderlich)! PROM 527       !   V5.1                  

---------------------------------+----------------+--------------           

Werkzeug zur Konvertierung von   ! CONVERT        !   V2.1                  

Meldetexten auf CP-Format oder   !                !                         

in ASCII-Dateien und umgekehrt   !                !                         

---------------------------------+----------------+--------------           

Funktionsbaustein zur Verwaltung !  FB10§§ST.S5D  !                         

Der Altwerte fuer ein CP/Kurven- !                !                         

fenster (in S5-100U(CPU 103),115U!                !                         

135U, 150U, 155U einsetzbar      !                !                         

---------------------------------+----------------+--------------           

Standard-Bibliothek mit CP/OP-   !  COMLIB?.*     !                         

Systemmeldungen                  !                !                         

Masken fuer die CP528/ONLINE-    !  PAR28?.528    !                         

Parametrierung                   !  PAR30?.30A    !                         

                                 !  PAR30?.30B    !                         

Bedeutung von ?: A = deutsch     !                !                         

                 B = englisch    !  * = 526, 527  !                         

                 C = franzoesisch!      528, 30A/B!                         

---------------------------------+----------------+--------------           

                                                                            

                                                                            

_2. Update/Upgrade_                                                         

                                                                            

Bei Fragen zu Updates/Upgrades wenden Sie sich bitte an Ihre                

zustaendige Siemens Niederlassung.                                          

                                                                            

                                                                            

                                                                            

_3. Bestellung_                                                             

                                                                            

Der Ausgabestand A2.32 wird ab sofort vollstaendig durch den                

Ausgabestand A2.33 ersetzt. Noch nicht ausgelieferte Bestellungen           

werden automatisch umgeschluesselt.                                         

                                                                            

Fabrikatebezeichnung          ! Bestellnummer                               

                              !                                             

------------------------------+--------------------                         

COM GRAPH, deutsch            ! 6AV4 017-0AA10-1CA0                         

COM GRAPH, englisch           ! 6AV4 017-0AA10-1CB0                         

COM GRAPH, franzoesisch       ! 6AV4 017-0AA10-1CC0                         

                                                                            

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaendige               

Siemens Niederlassung.                                                      

      --------------------------------------------                          





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.