×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4320456, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Technologie-Software S7-HiGraph, jetzt lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES7 811-3BA00-0YX0    S7-HiGraph ,Einzellizenz, d/e                        

6ES7 811-3BA00-0YX1    S7-HiGraph, Kopierlizenz, d/e                        

6ES7 811-3BA00-8AA0    S7-HiGraph, Handbuch, d                              

6ES7 811-3BA00-8BA0    S7-HiGraph, Handbuch, e                              

                                                                            

Zur Programmierung stets wechselnder Verfahrens- bzw. Bewegungs-            

ablaeufe wie sie typischerweise im Werkzeugmaschinenbereich und             

in der flexiblen Fertigung auftreten, steht jetzt HiGraph in der            

Version V 2.5 zur Verfuegung, eine Technologie-Software, mit der            

die Ablaeufe grafisch dargestellt werden. Aus diesen Zustandsgra-           

fen wird automatisch ein ablauffaehiger STEP7-Code generiert.               

                                                                            

S7-HiGraph arbeitet auf Basis der Programmiersoftware STEP7,                

Version V2.1 und ist vollstaendig in die STEP7-Umgebung inte-               

griert. So koennen z.B.S7-HiGraph-Bausteine mit STEP7-Bausteinen            

gemeinsam in einem STEP7-Programm genutzt werden. S7-HiGraph-               

Bausteine koennen aus dem STEP7-Programm heraus aufgerufen werden           

oder koennen selbst STEP7-Bausteine aufrufen.                               

                                                                            

Hard- und Software-Voraussetzungen bei Programmiergeraet oder PC:           

                                                                            

CPU:                    486 oder Pentium                                    

Hauptspeicher:          16MB oder groesser                                  

Festplattenspeicher:    ca. 5MB                                             

                                                                            

Als 32-Bit-Applikation benoetigt S7-HiGraph, Version V2.5 das               

Betriebssystem MS-Windows 95.                                               

                                                                            

                                                                            

Kopierschutz:                                                               

                                                                            

S7-HiGraph V2.5 ist kopiergeschuetzt. Nach der Installation                 

muss eine Autorisierung geladen werden. Dieser Kopierschutz                 

gilt sowohl fuer PC und PG.                                                 

                                                                            

                                                                            

Lieferform und Sprachvarianten:                                             

                                                                            

S7-HiGraph, Version V2.5 wird auf 3.5" Disketten ausgeliefert und           

ist zweisprachig in deutsch und englisch erhaeltlich. Die Doku-             

mentation ist immer getrennt deutsch oder englisch zu bestellen.            

                                                                            

Weitere Informationen siehe auch Katalog ST 70, ab Seite 9/17.              

                                                                            

Bitte beachten Sie, dass im Katalog ST 70, deutschsprachige Aus-            

gabe mit Preisen, auf der Seite 9/18 der Preis fuer die Einzel-             

lizenz von S7-HiGraph versehentlich zu hoch angegeben wurde.                

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.