×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4331293, Beitragsdatum: 11.06.1997
(0)
Bewerten

"Standard PID Control Tool", neue Version V2.1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES7 830-2AA20-0YX0    Std. PID Control, Tool, Einzel-Liz.                  

6ES7 830-2AA20-0YX1    Std. PID Control, Tool, Kopier-Liz.                  

6ES7 830-2AA20-0YX3    Std. PID Control, Tool, Update                       

6ES7 860-2AA20-0YX0    Std. PID Control, FB, Einzel-Lizenz                  

6ES7 860-2AA20-0YX1    Std. PID Control, FB, Kopier-Lizenz                  

6ES7 830-2AA20-8AG0    Std. PID Control, HB (d)                             

6ES7 830-2AA20-8BG0    Std. PID Control, HB (e)                             

                                                                            

Grund der Aenderung:                                                        

                                                                            

Die Projektier-SW zu Standard PID Control wurde an STEP 7, V3.1             

angepasst, der Versionsstand erhoeht sich dadurch auf V2.1.                 

Standard-FBs sowie die Handbuecher bleiben unveraendert.                    

                                                                            

Mit Standard PID Control Tool V2.1 koennen Sie jetzt sowohl                 

Projekte unter STEP 7, V3.1, als auch solche unter STEP 7, V2.1             

realisieren.                                                                

                                                                            

                                                                            

Hochruestung:                                                               

                                                                            

Zur Hochruestung des Standard PID Control Tools von Version V2.0            

auf V2.1 bestellen Sie entweder gegen eine Schutzgebuehr das                

Update mit der Bestellnummer 6ES7 830-2AA20-0YX3                            

                                                                            

oder                                                                        

                                                                            

Sie laden die Datei kostenlos vom Internet unter der Adresse:               

                                                                            

in deutscher Sprache:                                                       

http:                                                                       

//www.aut.siemens.de/support/html_00/download/sw-opti.htm#top               

                                                                            

in englischer Sprache:                                                      

http:                                                                       

//www.aut.siemens.de/support/html_76/download/sw-opti.htm#top               

                                                                            

                                                                            

Fuer beide Faelle ist die Autorisierung von Standard PID Con-               

trol, V2.0 gueltig.                                                         

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.