Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
4331759,
Beitragsdatum:
08.07.1997
Bewerten
M7-SYS V1.2, neue Fix-Disketten und Produktinformation
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern: 6ES7 802-0FA00-0XX0 M7-SYS Systemsoftware V1.2 6ES7 802-0FA01-0XX0 M7-SYS Systemsoftware V2.0 6ES7 802-0FA01-0XX4 M7-SYS Systemsoftware Upgrade 6ES7 488-4GY00-0AC0 CPU488-4, Zentralbaugruppe 6ES7 488-4GY00-0AC1 CPU488-4, Zentralbaugruppe/DOS 6ES7 488-5FY00-0AC0 CPU488-5, Zentralbaugruppe 6ES7 488-5FY00-0AC1 CPU488-5, Zentralbaugruppe/DOS 6ES7 802-0FA01-8.A0 Handbuch zu M7-SYS Fuer die M7-SYS Systemsoftware V1.2 stehen seit kurzem die Fix- Disketten K01.02.22 zur Verfuegung. M7-SYS, V1.2 ist die System- software fuer die obengenannten, nicht mehr lieferbaren M7-400 CPUs CPU488-4 und CPU488-5 (siehe in diesem Zusammenhang die SIMATIC S7/M7-Anwenderinfos Nr. 1997/06/004 und 1997/06/005). Da M7-SYS V1.2 ab 10/97 nicht mehr lieferbar sein wird, aber weiterhin fuer den Einsatz mit den obengenannten CPUs benoetigt wird, ist diese Software ab sofort frei kopierbar. Fuer diese Konstellation wird auch kuenftig noch Support geleistet. Voraussetzung fuer die Installation der Korrektur-Software ist die Version M7-SYS V1.2 auf der Festplatte. Folgenden Erweiterungen und Korrekturen zu M7-SYS V1.2 sind ent- halten: - Unterstuetzung von M7 CPU 388-4 ohne EXM/MSM mit gesteckter IM-Send- oder IM-Receive-Baugruppe. - Unterstuetzung von Windows-Applikationen, die die Schnittstel- le Win32s, Version 1.130.159.0 benutzen (neuere Versionen sind nicht getestet!) - Behebung des Timeouts, der beim Booten von M7 RMOS32 von Memory Card (ohne Massenspeicherbaugruppe) wegen fehlendem Floppycontroller auftrat. - Unterdrueckung der unerwuenschten Hochlaufmeldungen beim Programm efs.386. - Unterstuetzung des Parity-Mode am P-Bus fuer die FM 356-4 (mit der Version 1.2 ging aus diesem Grunde die FM 356-4 mit Lokalbus-Segment in einer SIMATIC 300-Station mit S7 CPU nicht in RUN). - Unterstuetzung des Prozessalarms eines IF-Moduls IF961-CT1, wenn das Modul nur ueber das STEP7/Optionspaket FM-Count konfiguriert wird. - Keine Freigabe von Diagnosealarmen wenn beim Modul IF961-CT1 nur Prozessalarme freigegeben sind. - Unterstuetzung des Moduls IF964-DP mit ASPC/2 ASIC STEP D - Unterstuetzung von Konfigurationsaenderungen mit HWKONFIG: die Ausgaenge von aus der Konfiguration entfernten Baugruppen werden geloescht. Die Baugruppen werden in den nicht parame- trierten Zustand versetzt (siehe SIMATIC S7/M7-Anwenderinfo Nr. 1997/06/008) - Behebung der Probleme bei alarmfaehigen Eingabebaugruppen (z. B. D116) und bei den Schnittstellenmodul IF961-DIO Die SW ist bei neuen Bestellungen enthalten. Die mitgelieferten STEP7-Korrekturdisketten (K 2.1.3) muessen nur dann installiert werden, wenn kein neueres FIX fuer STEP7 V 2.1 installiert wurde. Die neue Analogbaugruppe 6ES7 332-5HD01-0AB0 bleibt weiterhin im Lokalbus der FM 356 nicht ansprechbar. Im Internet finden Sie das kostenlose Fix als download unter der folgenden Adresse: deutsch http: //www.ad.siemens.de/support/html_00/download/alldown.shtml englisch http: //www.ad.siemens.de/support/html_00/download/alldown.shtml oder Sie wenden sich an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens- Niederlassung. ---------------------------------
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC M7 M7-300 Zentralbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC M7 M7-300 Applikationsbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC M7 M7-400 Zentralbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC M7 M7-400 Applikationsbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x Optionen für Programmierung und Design M7-ProC/C++
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x Optionen für Technologie- und Antriebstechnik M7-SYS
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen