×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4340227, Beitragsdatum: 05.05.1998
(0)
Bewerten

S7-300, neue CPU 316

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen ist das Produkt mit der Bestellnummer:                            

                                                                            

6ES7 316-1AG00-0AB0    CPU 316, 128 KB, 0.3 ms/KAW                          

                                                                            

Das CPU-Spektrum der S7-300 wird durch die neue CPU 316 nach                

oben ergaenzt.                                                              

                                                                            

Technische Daten:                                                           

                                                                            

- Arbeitsspeicher/Anweisungen:  128 KByte / ca. 42 KByte                    

- Ladespeicher integriert:      192 KByte                                   

- Ladespeicher steckbar:        bis 512 KByte als FEPROM-MC                 

                                                                            

- Pufferung mit NV-RAM  :       4 KByte fuer Merker, Zeiten,                

  (ohne Batterie)               Zaehler, Daten                              

                                                                            

- Bausteinanzahl:               wie CPU 315-1                               

- Befehlslaufzeiten:            wie CPU 315-1                               

- Merker:                       2048 (remanent einstellbar)                 

- Zaehler:                      64 (remanent einstellbar)                   

- Zeiten:                       128 (remanent einstellbar)                  

                                                                            

- MPI-Schnittstelle (187,5 kBit/s) fuer:                                    

  - PG/OP-Kommunikation                                                     

  - Globaldatenkommunikation                                                

  - S7-Basis-Kommunikation (8 dyn. Verbindungen)                            

  - Erweiterte S7-Kommunikation (nur als Server)                            

                                                                            

- Kommunikationsfunktionen ueber CP:                                        

  - S5-kompatible Kommunikation                                             

  - Standard-Kommunikation (Normkonform)                                    

                                                                            

Auch fuer die neue CPU 316 gelten die in der Anwenderinfo Nr.               

1998/03/002 beschriebenen neuen Funktionen. Diese koennen jedoch            

nur mit der Version V4.02 von STEP7 genutzt werden.                         

                                                                            

Fuer weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren SIMATIC-                

Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.                                     

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.