×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4352431, Beitragsdatum: 03.08.1999
(0)
Bewerten

Aenderungsmitteilung zur Dokumentation

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
6ES7 998-8XC01-8YE0    SIMATIC Manual Collection, neu                       

6ES7 998-8XC01-8YE2    Pflegeservice mehrsprachig, neu                      

                                                                            

Dem aktuellen Trend hin zu elektronischen Medien folgend, wird              

es fuer die Dokumentation ab dem 01.10.99 folgende Aenderungen              

geben:                                                                      

                                                                            

Die bisher kostenpflichtige elektronische Dokumentation im                  

Internet (http://www.ad.siemens.de/simatic-cs) steht kuenftig               

gebuehrenfrei (im PDF Format) zum Download bzw. zur Online-                 

Information zur Verfuegung. Die Verrechnung ueber SIMATIC Card              

entfaellt.                                                                  

                                                                            

                                                                            

Die elektronische Dokumentation auf CD-ROM:                                 

                                                                            

SIMATIC S7-200 Dokumentation auf CD       6ES7 298-8AE00-8YE0               

SIMATIC S7-300 Dokumentation auf CD       6ES7 398-8AE00-8YE0               

SIMATIC S7-400 Dokumentation auf CD       6ES7 498-8AE00-8YE0               

STEP 7 Elektronische Handbuecher          6ES7 813-8BC02-8YE0               

S7 Manual Collection                      6ES7 998-8XC00-8YE0               

                                                                            

wird zur SIMATIC Manual Collection zusammengefasst und deutlich             

im Preis herabgesetzt.                                                      

                                                                            

Die CD-ROM SIMATIC Manuals Collection (6ES7 998-8XC01-8YE0)                 

enthaelt die gesamte elektronische Doku (mehrsprachig) von:                 

S7200, TD200, S7-300, M7-300, C7, S7-400, M7-400, STEP 7,                   

Engineering Tools, Runtime SW, SIMATIC DP, SIMATIC HMI und                  

SIMATIC NET.                                                                

                                                                            

Der Pflegeservice umfasst eine aktuelle Ausgabe der CD SIMATIC              

Manuals Collection und alle innerhalb von 12 Monaten nach                   

Bestelldatum folgenden Ausgaben. Es ist geplant, die CD im                  

Vierteljahresrhythmus zu aktualisieren.                                     

                                                                            

                                                                            

Im Gegenzug dazu wird sich der Preis fuer die Papierdokumen-                

tation erhoehen. Naehere Auskunft dazu gibt Ihnen gerne Ihr                 

SIMATIC-Ansprechpartner in Ihrer Siemens-Niederlassung.                     

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.