×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4356239, Beitragsdatum: 17.01.2000
(0)
Bewerten

ET200M, IM153-2/IM 153-2FO, neue Versionen mit neuen Bestellnummern

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern:                         

                                                                            

6ES7 153-2AA01-0XB0    IM 153-2 PROFIBUS-DP, bisher                         

6ES7 153-2AA02-0XB0    IM 153-2 PROFIBUS-DP, neu                            

6ES7 153-2AB00-0XB0    IM 153-2 FO PROFIBUS-DP, bisher                      

6ES7 153-2AB01-0XB0    IM 153-2 FO PROFIBUS-DP, neu                         

6ES7 153-3AA01-0XB0    IM 153-3, redundanter Anschluss                      

                                                                            

Grund der Aenderung:                                                        

                                                                            

Die ET 200M-Anschaltungen IM153-2 und IM 153-2 FO wurden ueberarbeitet und  

erhielten neue Funktionen:                                                  

                                                                            

Redundanzfaehigkeit:                                                        

  Die neuen Anschaltungen sind mit einer S7-400H, einer S5-115H/155H        

  oder in Zusammenhang mit der Softwareredundanz redundant einsetzbar.      

  Es sind dann 2 Stueck IM 153-2 bzw. IM 153-2 FO auf ein spezielles        

  Busmodul BM IM153/IM153 zu stecken.                                       

                                                                            

Hinweis:                                                                    

  Die redundanzfaehige Anschaltung IM 153-3 ist ab 1.7.2000 nicht mehr      

  erhaeltlich. Fuer redundante Anwendungen ist dann die IM 153-2 bzw.       

  IM 153-2 FO einzusetzen.                                                  

                                                                            

                                                                            

Zeitstempelung von Signalaenderungen:                                       

  In einer Anlage koennen Digitaleingaenge auf Signalaenderungen ueberwacht 

  werden. Die Einstellung wird in STEP 7 projektiert. Ueberwacht werden     

  kommendes/gehendes Signal. Die IM 153-2 versieht die geaenderten Ein-     

  gangssignale mit der jeweils geaenderten Uhrzeit (Zeitstempel). Es sind   

  nur S7-300 Baugruppen, die dafuer zugelassen sind, z.B. SM 321-7BH...     

  fuer eine Zeitstempelung einsetzbar. Naeheres zur Zeitstempelung siehe    

  PCS7 Dokumentation.                                                       

                                                                            

  Die Funktion "Zeitstempeln" ist zur Zeit noch nicht im redundanten        

  Betrieb moeglich! Sobald mit einem spaeteren Erzeugnisstand die Freigabe  

  fuer den redundanten Betrieb erfolgt, werden wir Sie auf diesem Wege      

  benachrichtigen.                                                          

                                                                            

                                                                            

Fuer weitere Fragen steht ihnen Ihr SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-       

Niederlassung gerne zur Verfuegung.                                         

                                                                            

                                                                            

                --------------------------------------------                





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.