Fragen zur Installation des externen Prommers
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Fragen zur Installation des externen Prommers
ANTWORT:
Serieller Prommer: MLFB 6ES5 695-0AA11
Der serielle Prommer kann nur in Verbindung mit STEP5 für PC benutzt werden.
Ab STEP5 V6.5 kann die serielle Schnittstelle des Prommers mit dem Programm S5DRV.EXE ausgewählt werden, welches mit STEP5 für PC geliefert wird. Bei STEP5 V6.3 wird mit dem Tastatureditor die Epromschnittstelle angewählt.
Mit dem seriellen Prommer können keine Memory-Cards
(Programmiernummer 500) geschossen werden. Er kann auch nicht
für S7-Module benutzt werden.
Paralleler Prommer: MLFB: 6ES5 696-3AA11
Der parallele Prommer kann erst ab STEP5 V6.3 verwendet
werden. Die mitgelieferte Treiberdiskette darf nur bei STEP5 V6.3
eingespielt werden. Bei STEP5 V6.4 bis V6.6 ist der Treiber bereits
in der Software integriert. Zur Auswahl des Prommertyps und der
parallelen Schnittstelle ist das Programm S5DRV.EXE zu benutzen.
Dieses kann unter WIN95 auch mit "S5 Treiber Installation"
gestartet werden.
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden