×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 44370501, Beitragsdatum: 30.08.2010
(15)
Bewerten

STEP 7 V5.5 - ab sofort lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
STEP 7 V5.5 ist ab sofort lieferbar. STEP 7 Nutzer können ihre bisherige STEP 7 Version über den Erwerb eines Upgrades (6ES7810-4CC10-0YE5) auf die aktuelle Version hochrüsten. Nutzer mit einem gültigen Software-Update-Service-Vertrag zu STEP 7 erhalten das Upgrade zu STEP 7 V5.5 automatisch zuge...



STEP 7 V5.5
ist ab sofort lieferbar. STEP 7 Nutzer können ihre bisherige STEP 7 Version über den Erwerb eines Upgrades (6ES7810-4CC10-0YE5) auf die aktuelle Version hochrüsten. Nutzer mit einem gültigen Software-Update-Service-Vertrag zu STEP 7 erhalten das Upgrade zu STEP 7 V5.5 automatisch zugeschickt. STEP 7 V5.5 wird auch Bestandteil der neuen STEP 7 Professional Edition 2010 sein, das voraussichtlich ab Ende August 2010 zur Verfügung steht. Sobald STEP 7 Professional 2010 lieferbar ist, werden wir Sie auf dem gleichen Wege informieren.





Inhaltsübersicht:

  1. Bestellinformationen zu STEP 7 V5.5
  2. Systemvoraussetzungen
  3. Neuigkeiten bei STEP 7 V5.5
  4. Kompatibilität
  5. STEP 7 V5.4 - Auslauferklärung
  6. STEP 7 V5.3 - Produktabkündigung

1. Bestellinformationen zu STEP 7 V5.5  

Bestellnummer

Bezeichnung

6ES7810-4CC10-0YA5SIMATIC S7, STEP7 V5.5
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC10-0YE5SIMATIC S7, STEP7 V5.5 UPGRADE
(V3.X BIS V5.4 AUF V5.5)
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC10-0YA6SIMATIC S7, STEP7 V5.5
RENTAL LICENSE FUER 50 STUNDEN
6ES7810-4CC10-0YA7SIMATIC S7, STEP7 V5.5,
DATENTRAEGER INC.TRIAL LICENSE,
6ES7810-4BC01-0YX2SIMATIC S7, STEP7 SOFTWARE UPDATE SERVICE F.1 JAHR M.AUTOM.VERLAENGERUNG, SETZT AKTUELLE SW-VERSION VORAUS


STEP 7 V5.5 Upgrade:

Für Anwender, die bereits STEP 7 V3.x, V4.x, V5.0, V5.1, V5.2, V5,3, oder V5.4 einsetzen, wird ein kostenpflichtiges Upgrade angeboten. Voraussetzung für die Installation des Upgradepaketes ist eine gültige Lizenz von STEP 7 V3.x, V4.x, V5.0, V5.1, V5.2, V5.3 oder V5.4.
 

STEP 7 V5.5 Rental License:

Für Anwender, die nur selten mit STEP 7 arbeiten, bieten wir diese Lizenzform mit einer Betriebsdauer von 50 Stunden an. Die Zeit beginnt jeweils mit dem Start von STEP 7 abzulaufen und wird mit Beendigung von STEP 7 angehalten.
Der Übergang in den Ruhezustand / Standby-Modus bei gestarteter STEP 7 Software gilt dabei nicht als Beendigung von STEP 7.

STEP 7 V5.5 Trial License:

Für Anwender, die STEP 7 kennenlernen wollen. Die Trial License hat eine Laufzeit von 14 Tagen, beginnend mit dem ersten Start von STEP 7. Während dieser 14 Tage verfügt die Software über die volle Funktionalität.

Grundsätzliches:

STEP 7 V5.5 wird auf DVD, die Lizenz wird auf USB-Stick geliefert. STEP 7 ist 5-sprachig (D,E,F,I,S).

Dokumentation:

Die Dokumentation zu STEP 7 (Grundwissen und Referenz-Handbücher) ist als PDF-File auf der Produkt-DVD enthalten und ist zusätzlich in Papierform bestellbar.

Das Grundwissen in Papierform (enthält: Getting Started, Handbücher zu HW-Konfiguration, Programmierung und S5-Umsteiger):

BestellnummerBezeichnung
6ES7810-4CA10-8AW0GRUNDWISSEN FUER V5.5, DEUTSCH
6ES7810-4CA10-8BW0GRUNDWISSEN FUER V5.5, ENGLISCH
6ES7810-4CA10-8CW0GRUNDWISSEN FUER V5.5, FRANZOESISCH
6ES7810-4CA10-8DW0GRUNDWISSEN FUER V5.5, SPANISCH
6ES7810-4CA10-8EW0GRUNDWISSEN FUER V5.5, ITALIENISCH

Das Referenzhandbuch in Papierform (enthält: Handbuch zu AWL/KOP/FUP und Referenzhandbuch zu S7300/400):

BestellnummerBezeichnung
6ES7810-4CA10-8AW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.5, DEUTSCH
6ES7810-4CA10-8BW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.5, ENGLISCH
6ES7810-4CA10-8CW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.5, FRANZOES.
6ES7810-4CA10-8DW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.5, SPANISCH
6ES7810-4CA10-8EW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.5, ITALIENISCH


 

2. Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme:

  • MS Windows XP Professional  SP2 oder SP3
  • MS Windows Server 2003 SP2 / R2 SP2 Standard Edition als Arbeitsplatzrechner
  • MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional und Enterprise (Standard-Installation).
    Der Windows XP-Modus unter Windows 7 ist jedoch nicht freigegeben.

Windows 95 / 98 / Me / NT / Windows 2000 und Windows Vista werden nicht mehr unterstützt.

Hinweise:
Bei allen Betriebssystemen wird der Microsoft-Internet-Explorer 6.0 (oder höher) vorausgesetzt.

Anzeige von PDF-Dateien: Um mitgelieferte PDF-Dateien zu lesen, benötigen Sie einen PDF Reader, der mit PDF 1.7 kompatibel ist
(ISO32000-1:2008 PDF).

Für die zentrale Benutzerverwaltung benötigen Sie SIMATIC Logon . Bestellinformationen zu SIMATIC Logon siehe Beitrags-ID: 36474276

Bestellinformationen zu SIMATIC Version Trail siehe Beitrags-ID: 36979696

Neben STEP 7 finden Sie auf der STEP 7 DVD im Verzeichnis CD2\Optional Components  folgende Programme mit eigenem Setup:
S7 Block Privacy  zur Verschlüsselung von Bausteinen
S7 Web2PLC zur Integration von anwenderdefinierten Webseiten in die CPU

Weitere Informationen finden Sie in der Datei

Unser Trainingscenter bietet interessante Trainings für SIMATIC Trendthemen an.
Informationen zum Training Diagnose und Servicestrategien siehe Beitrags-ID: 42806192

 

3. Neuigkeiten bei STEP 7 V5.5"

Wichtige Neuerungen in STEP 7 V5.5  haben wir in einem Foliensatz zusammengefasst

Daneben die Liste der Neuerungen:

 

Liste der neu unterstützten Baugruppen:

 

4.Kompatibilität

Grundsätzliches zur Kompatibilität:

  • STEP 7 V5.5 ist vollständig aufwärtskompatibel zu STEP 7 V5.4, V5.3, V5.2, V5.1, V5.0, V4.x und V3.x, d.h. Programme und Projekte, die mit diesen Versionen erstellt wurden, können ohne Änderung mit STEP 7 V5.5 weiter bearbeitet werden.
  • STEP 7 V5.5 ist zusätzlich rückwärtskompatibel zu diesen Versionen unter der Voraussetzung, dass in einem V5.5-Projekt keine Komponenten und Funktionen verwendet werden, die von STEP 7 V5.4, V5.3, V5.2, V5.1, V5.0, V4.x oder V3.x nicht unterstützt werden, wie z.B. neue CPUs oder neuen Funktionen.
    • Soll ein mit STEP 7 V5.5 erzeugtes Projekt z.B. mit STEP 7 V5.0 weiter bearbeitet werden, so dürfen im V5.5-Projekt nur Baugruppen-Bestellnummern verwendet werden, die STEP 7 V5.0 bekannt sind. U. u. sind neue Baugruppen mit der "Vorgänger-Bestellnummer" zu projektieren.
    • Rückwirkend bis STEP 7 V5.1 inkl. SP3 muss dies nicht berücksichtigt werden, da hier auch neue, der STEP 7 Version unbekannte Baugruppen dargestellt werden können.
  • Ab STEP 7 V5.2 können viele neue Baugruppen "nachgeladen" werden.

 

5. STEP 7 V5.4 - Auslauferklärung

Mit Liefereinsatz von STEP 7 V5.5 wird STEP 7 V5.4 in den Auslauf überführt. Das bedeutet, dass die davon betroffenen Bestelleinheiten nicht mehr katalogmäßig sind, jedoch noch ca. 1. Jahr lang lieferbar bleiben:

BestellnummerBezeichnung
6ES7810-4CC08-0YA5SIMATIC S7, STEP7 V5.4
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC08-0YE5SIMATIC S7, STEP7 V5.4
UPGRADE (V3.X BIS V5.3 AUF V5.4)
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC08-0YA6SIMATIC S7, STEP7 V5.4
RENTAL LICENSE FUER 50 STUNDEN
6ES7810-4CC08-0YA7SIMATIC S7, STEP7 V5.4,
DATENTRAEGER INC.TRIAL LICENSE,
6ES7810-4CA08-8AW0GRUNDWISSEN FUER V5.4, DEUTSCH
6ES7810-4CA08-8BW0GRUNDWISSEN FUER V5.4, ENGLISCH
6ES7810-4CA08-8CW0GRUNDWISSEN FUER V5.4, FRANZOESISCH
6ES7810-4CA08-8DW0GRUNDWISSEN FUER V5.4, SPANISCH
6ES7810-4CA08-8EW0GRUNDWISSEN FUER V5.4, ITALIENISCH
6ES7810-4CA08-8AW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.4, DEUTSCH
6ES7810-4CA08-8BW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.4, ENGLISCH
6ES7810-4CA08-8CW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.4, FRANZOES.
6ES7810-4CA08-8DW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.4, SPANISCH
6ES7810-4CA08-8EW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.4, ITALIENISCH

 

6. STEP 7 V5.3 - Produktabkündigung

Mit Liefereinsatz von STEP 7 V5.5 wird STEP 7 V5.3 abgekündigt, d. h. STEP 7 V5.3 sowie die zugehörigen Handbücher sind ab Ende 09/2010 nicht mehr erhältlich. Davon betroffen sind die folgenden Bestelleinheiten:
 

BestellnummerBezeichnung
6ES7810-4CC07-0YA5SIMATIC S7, STEP7 V5.3
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC07-0YE5SIMATIC S7, STEP7 V5.3
UPGRADE (V3.X BIS V5.2 AUF V5.3)
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC07-0YC5SIMATIC S7, STEP7 V5.3 POWERPACK
(STEP 7 LITE V2.0 NACH STEP 7 V5.3)
FLOATING LICENSE F.1 USER
6ES7810-4CC07-0YA6SIMATIC S7, STEP7 V5.3
RENTAL LICENSE FUER 50 STUNDEN
6ES7810-4CC07-0YA7SIMATIC S7, STEP7 V5.3,
DATENTRAEGER INC.TRIAL LICENSE,
6ES7810-4CA07-8AW0GRUNDWISSEN FUER V5.3, DEUTSCH
6ES7810-4CA07-8BW0GRUNDWISSEN FUER V5.3, ENGLISCH
6ES7810-4CA07-8CW0GRUNDWISSEN FUER V5.3, FRANZOESISCH
6ES7810-4CA07-8DW0GRUNDWISSEN FUER V5.3, SPANISCH
6ES7810-4CA07-8EW0GRUNDWISSEN FUER V5.3, ITALIENISCH
6ES7810-4CA07-8AW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.3, DEUTSCH
6ES7810-4CA07-8BW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.3, ENGLISCH
6ES7810-4CA07-8CW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.3, FRANZOES.
6ES7810-4CA07-8DW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.3, SPANISCH
6ES7810-4CA07-8EW1REFERENZHANDBUCH FUER V5.3, ITALIENISCH


 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.