×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 44914248, 文档发布日期 2010年11月10日
(59)
评估

与 STEP7 V5.5 一起安装 PC 适配器 USB/USB 编程器驱动

  • 文档
  • 涉及产品

SIMATIC STEP 7 V5.5 和其它已发布用于 Windows 7 的 SIMATIC 软件产品,包括所需的 SIMATIC USB 编程器和 PC 适配器 USB 驱动 (部分 SIMATIC Device Drivers)。

在 SIMATIC STEP 7 V5.5 和其它发布用于 Windows 7 的 SIMATIC 软件产品中,SIMATIC USB 编程器和 PC 适配器 USB 所需的驱动是 SIMATIC Device Drivers 的一部分。先前使用与 PC 适配器及 USB 编程器一起发货的光盘来单独安装驱动,现在则不再需要这样做了。

可以如下方式通过 SIMATIC Manager 获取 SIMATIC Device Drivers 的版本号:

Help Menue -> Info -> Installed Software: Display -> Tab "Components"

如果 SIMATIC Device Drivers 显示的版本号≥ 8.1.5,则已安装所需的驱动。该情况下,不需要安装 USB 编程器 10/2007 / PC 适配器 USB 10/2007 光盘,并将出现以下出错信息而放弃安装:“不满足成功安装的条件。已在您的计算机上安装 V8.1 版本。不能在 V8.1 版本上安装 V2.0 版本”(“The conditions for a successful installation are not fulfilled. Version V8.1 is installed on your computer. This Setup cannot install version V2.0 over V8.1”)

Windows 7

对于 Windows 7 系统,用户需使用 SIMATIC Device Drivers 的驱动。USB 编程器 10/2007 / PC 适配器 USB 10/2007 光盘上没有发布用于 Windows 7 的驱动。

用户手册

在相应光盘的目录“_Manuals”中,您可以找到用户手册。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。