×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 45351400, 文档发布日期 2017年2月9日
(1)
评估

测定通过SIMATIC NET OPC Server的S7站点和PC站点之间典型设置的传输时间

  • 文档
  • 涉及产品
自动化项目经常需要在SIMATIC S7各控制器和PC系统之间进行频繁持续的数据交换。鉴于工业4.0同样在SPS世界OPC UA也逐渐发展成为一个中央通信组件。利用OPC通讯实测性能数据, 你在这里得到可靠的结论。

典型配置包括一个工业PC机上的中央OPC-UA服务器及多个与OPC-UA服务器通信的S7站点。OPC-UA客户端通过OPC-UA服务器访问这些数据。

在这方面的重要问题:

  • 哪些S7部件最适合所规划的自动化项目?
    • Basic Controller
    • Advanced Controller
    • Distributed Cotroller
    • Software Controller
  • 不同的容积比对运行时间有何影响?
  • 数据通信对一个S7控制器的节奏(OB1)有何反作用?
  • 在此各种OPC-UA服务有何不同?
    • OPC-UA Write
    • OPC-UA Read
    • OPC-UA subscription
    • OPC-UA cpu subscription
  • 典型设置和系统中数据传输时间多快?
  • 会出现哪些统计上的波动?

下图显示了原则上的测量设置:




解决方案
为了回答上述提问我们对拥有SIMATIC部件的典型且对实际操作重要的设置作了测试:

  • 用典型的S7组件(控制器和工业PC)
  • 用典型的参数及设置
  • 在有关S7控制器中使用实用的负载程序能够得出实际条件下的数据值
  • 大容积比

该测试重点主要是测量远程消息的运行时间通过 整个系统。即从S7站点出发通过SIMATIC NET OPC服务器到达OPC用户机应用!

提示
测量了 典型的 设置。这就是说,没有对每一个可能的设置进行测试。

访问性能数据
点击相应的版本即跳转到性能数据网页。


版本测试时间点测试过的组件测试文档测试链接V 306 - 12/2016(41,7 KB)(1,2 MB)OPC V3
V 205/2012 - 01/2013(42,8 KB)OPC V2
V 109 - 10/2010(105,3 KB)OPC V1

进一步信息
全部所提供的通信性能测试数据的汇总页面


最新更改
版本 3:利用S7控制器及SIMATIC NET OPC-UA服务器重新进行测试。


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.