×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4555020, Beitragsdatum: 03.04.2000
(0)
Bewerten

Steckleitungen 6ES5 721, Auslaufprodukte ab 01.10.2000

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern :                        

                                                                            

6ES5 721-0BD20    Steckleitung 721 3,2 m                                    

6ES5 721-0BJ00    Steckleitung 721   8 m                                    

6ES5 721-0CB00    Steckleitung 721  10 m                                    

6ES5 721-0CB20    Steckleitung 721  12 m                                    

6ES5 721-0CC00    Steckleitung 721  20 m                                    

6ES5 721-0CC50    Steckleitung 721  25 m                                    

6ES5 721-0CE00    Steckleitung 721  40 m                                    

6ES5 721-0CF00    Steckleitung 721  50 m                                    

6ES5 721-0CJ00    Steckleitung 721  80 m                                    

                                                                            

Die oben aufgefuehrten Steckleitungen werden aufgrund deutlich ruecklaeu-   

figer Stueckzahlen ab dem 01.10.2000 als Auslaufprodukte gefuehrt. Die      

Steckleitungen sind dann noch ca. 1 Jahr lang zu neuen, hoeheren Preisen    

lieferbar und koennen zur Resteindeckung bestellt werden. Danach sind die   

Steckleitungen nur noch als Ersatzteil erhaeltlich.                         

                                                                            

Fuer die Auslaufprodukte koennen als Ersatz die folgenden Steckleitungen    

eingesetzt werden:                                                          

                                                                            

Bestellnummer           Beschreibung                  Alternative           

--------------------------------------------------------------------------  

6ES5 721-0BD20          Steckleitung 721 3,2 m        6ES5 721-0BF00 5 m    

6ES5 721-0BJ00          Steckleitung 721  8 m         6ES5 721-0CB60 16 m   

6ES5 721-0CB00          Steckleitung 721 10 m         6ES5 721-0CB60 16 m   

6ES5 721-0CB20          Steckleitung 721 12 m         6ES5 721-0CB60 16 m   

6ES5 721-0CC00          Steckleitung 721 20 m         6ES5 721-0CD20 32 m   

6ES5 721-0CC50          Steckleitung 721 25 m         6ES5 721-0CD20 32 m   

6ES5 721-0CE00          Steckleitung 721 40 m         6ES5 721-0CG30 63 m   

6ES5 721-0CF00          Steckleitung 721 50 m         6ES5 721-0CG30 63 m   

6ES5 721-0CJ00          Steckleitung 721 80 m         6ES5 721-0DB00 100 m  

                                                                            

                                                                            

                --------------------------------------------                





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.