Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 45632033, Date de la contribution : 04/11/2010
(0)
Évaluer

A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur est utilisé en 10 Mbit/s en semi-duplex ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description
Si vous utilisez un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur en 10 Mbit/s en semi-duplex, il peut arriver qu'en cas d'inactivité du port concerné, des télégrammes DCP soient émis bien que la fonction "Fin de l'acquisition de partenaires accessibles" soit activée dans les propriétés du port > onglet "Options" sous Boundaries.

Ce comportement est nécessaire pour déterminer les perturbations ou les interruptions de câble sur le CP343-1 (6ES7343-1CX10-0XE0 et 6ES7343-1EX30-0XE0). Il ne peut être désactivé. Ce comportement ne se rencontre pas avec un autre choix de support de transmission / Duplex, par exemple 100 Mbit/s avec duplex intégral.


Figure 01

Mots-clefs
Conditions d'utilisation, CP343-1EX30, CP343-1CX10

Détails de l'erreur
Description détaillée de l'erreur
Aidez-nous à améliorer notre support en ligne.
La page demandée ne peut pas être affichée. Veuillez contacter le gestionnaire du site.
Contacter le gestionnaire du site