×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 47039905, Beitragsdatum: 29.11.2010
(0)
Bewerten

Update 1 für WinCC V7.0 SP2 und WinCC V7.0 SP2 ASIA auch für SIMATIC PCS 7 V7.1 + SP2 freigegeben

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Das Update 1 für WinCC V7.0 SP2 und WinCC V7.0 SP2 ASIA ist auch für alle ES/OS Stationen des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 V7.1 + SP2 freigegeben. Details zum Update 1 entnehmen Sie bitte der Datei "WinCC_V70_SP2_Update1_Readme.pdf" im Download-Beitrag 46596536.

Abhängig von der installierten Basis ist jeweils eine der folgenden Update-Varianten verwendbar:

  • Update 1 für WinCC V7.0 SP2 bei ES/OS-Software SIMATIC PCS 7 V7.1 + SP2
  • Update 1 für WinCC V7.0 SP2 ASIA bei ES/OS-Software SIMATIC PCS 7 V7.1 + SP2 ASIA

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.