×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 48355131, 文档发布日期 2011年3月29日
(0)
评估

供货发布:SIMATIC powerrate V4.0

  • 文档
  • 涉及产品

能源管理软件 SIMATIC powerrate V4.0 发布供货,立即生效。SIMATIC powerrate 是 WinCC / PCS 7 的一个选项,它确保从供应到消耗过程中能源消耗的透明性。
为实现更快、更简单的组态,由从 V4.0 版本开始的 Engineering Wizard 给用户提供支持。此外,通过支持新控制器允许使用更小的能源管理解决方案。



用于 WinCC / PCS 7 的能源管理软件 SIMATIC powerrate V4.0

SIMATIC WinCC powerrate 可以在使用 WinCC 或 PCS 7 且能源效率至关重要的所有工业领域中使用。由于完全集成到 WinCC  或 PCS 7,不要求使用单独的系统环境。预定义的块和符号确保可以在测试的产品组件上构建;接口允许自定义可扩展性。

通过 SIMATIC powerrate,连续采集、归档并进一步处理能源数据。关于消耗曲线的精确知识允许跟踪潜在的节能,并高效购买能源,从而降低能源成本。监视合同上规定的功率限值有助于避免非必需的高能源价格或罚款,并高效利用设定的功率限值。

SIMATIC powerrate V4.0 新特点一览

用于简化组态的向导

  • powerrate 向导为项目执行下列组态:
    – 设置过程值归档
    – 设置用于负载管理的用户归档
    – 设置用于批次相关的能源数据采集的用户归档
    – 创建和设置原始数据变量和内部变量
    – 创建和设置 C 脚本

通过 SIMATIC powerrate V4.0,可以在下列控制器上使用

  • 从 V3.1 版本起的 SIMATIC S7 CPU 315-2 PN/DP
  • SIMATIC WinAC RTX 2010

扩大应用领域 

  • WinCC 项目也可以在运行时不使用基本过程控制的计算机上运行
  • 支持 Windows 7 (32 位)

 


功能概述

能源数据采集和准备 

通过现成的块,可以采集来自任意具有 PROFIBUS 功能的设备能源数据。数据在块中可以计数脉冲、计数值或功率值的形式表示。此外还可以手动输入计数值。

通过该数据,块计算指定时间段内的平均功率和负载值。然后在 WinCC 归档中归档计算的所有数据。此外,可以为每个时间段推导出一个最终功率值。

当前采集的能源数据表示为每个时间周期内的平均功率/负载值 (上一个周期的总数值、当前周期的实际值、当前周期结束时的推导值)。负载曲线允许分析已归档的能源数据以及提供图表表示形式。

报表

通过导出功能,可以将已归档的数据直接从 WinCC 导入到 Microsoft Excel 中。用户也可根据要求进一步处理导出的能源数据。通过在 WinCC 归档中进行归档,可使用 WinCC 工具来访问数据。为此,从 WinCC Runtime 数据库的归档 (Tag Logging 归档;用户归档) 中读取选定的能源数据;根据 Microsoft Excel,可以生成以下报表:

  • 成本中心报表
  • 历时曲线
  • 批处理报表

 
负载管理

必须遵守合同上规定的功率限值 (对于功率,通常为 15 分钟的平均功率),否则可能产生显著较高的购买价格,或甚至导致向公共事业支付罚款。SIMATIC WinCC powerrate 的负载管理周期性地执行趋势计算,因此,在发现超出限值时,发布警告/报警消息,如有要求,可根据组态关闭负载耗电设备。但是,当超出限值时,将对当前负载管理数据进行归档,以备后续分析。

 

重要信息

  • 为使用 SIMATIC powerrate V4.0,WinCC 必须运行在 STEP 7 的集成工作模式中。 
  • 用于工程设计和升级的 SIMATIC powerrate 包还包含 SIMATIC WinCC/User Archives 的一个许可证。在进行负载管理和批处理报表时要求使用该许可证。
  • SENTRON 3VL/3WL (仅用于 PCS 7) 和 SENTRON PAC3200 的库不包含在供货范围内。在工程设计包和升级包中包含了一个 V1.1 版本的库的凭单 (计划于 2011 年 4 月开始供货)。目前,将 V1.1 库和  powerrate V4.0 一起使用会导致以下限制条件:
    - 运行时要求使用 BPC
    - 不支持 S7 CPU 315-2 PN/DP 和 WinAC RTX 2010

 
产品概览

用于 WinCC / PCS 7 的 SIMATIC powerrate V4.0

产品名称

订货号

SIMATIC powerrate V4.0 ES + OS Runtime1) 6AV6372-1DE04-0AX0
SIMATIC powerrate V4.0 升级包 V 3.0 -> V4.0,ES + OS Runtime1) 6AV6372-1DE04-0AX4
SIMATIC powerrate V4.0 试用许可证 (30 天) 6AV6372-1DE04-0AX7


1) 用于在 WinCC / PCS 7 OS 单机系统或服务器以及任意数目的自动化系统上使用。当使用附加的 WinCC / PCS 7 OS 单机系统或服务器时,每个 WinCC / PCS 7 OS 单机系统或服务器要求使用一个许可证。

SIMATIC powerrate V4.0 包括下列组件:

  • 用于能源数据采集和准备的块
  • 用于绘制和处理能源数据的面板
  • 用于实现负载管理 (计算趋势、监视极值、锁定/解锁负载耗电设备) 和批次相关的消耗计量的块
  • 用于时间同步、数据缓冲、与归档进行数据交换等的附加块
  • 用于绘制结果和数值输入 (例如,用于组态或用于手动读数) 的面板        
  • 用于将能源数据分配给成本中心、进行批次相关的分析、确定和绘制历时曲线的基于 Excel 的报表
  • 将数据导出到 Excel。

 
SIMATIC powerrate V4.0 的硬件要求

SIMATIC powerrate 可与 PCS 7 或 WinCC SCADA 一起使用。为进行安装,相关产品的硬件要求适用:

  • PCS 7
  • STEP 7 和 WinCC SCADA

已发布的 CPU - 带 PCS 7 的 SIMATIC powerrate :

  • PCS 7 支持的 S7-400 CPU
  • WinAC RTX 2010

已发布的 CPU - 带 WinCC SCADA 的  SIMATIC powerrate:

  • S7-400
  • S7-300
    – SIMATIC S7 CPU 319-3 PN/DP,从 V2.5 版本起
    – SIMATIC S7 CPU 317-2 PN/DP,从 V2.6 版本起
    – SIMATIC S7 CPU 315-2 PN/DP,从 V3.1 版本起
  • WinAC RTX 2010
SIMATIC powerrate V4.0 的软件要求

SIMATIC powerrate 可与 PCS 7 或 WinCC SCADA 一起使用。发布下列版本:

  • SIMATIC PCS 7 V7.1 SP2
  • SIMATIC PCS 7 V7.1 SP1
  • SIMATIC PCS 7 V7.1

  • SIMATIC WinCC V7.0 SP2 (以及相应的 STEP 7 版本)

为与 WinCC V7.0 SP2 一起使用,要求执行以下安装:

  • WinCC 最小安装 
    – 基本过程控制
    – 用于负载管理和批次相关的能源数据采集的用户归档
    – AS-OS Engineering
    – 为使用 SIMATIC powerrate V4.0,WinCC 必须运行在 STEP 7 的集成工作模式中
  • SIMATIC Net
  • STEP 7

powerrate 报表发布用于下列版本:

  • Microsoft Excel 2003
  • Microsoft Excel 2007

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
该文档的主题页面