×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 48711409, 文档发布日期 2016年5月1日
(11)
评估

如何装载项目数据到存储卡上?以便在没有 TIA Portal 的情况下,使用存储卡向 S7-1200 /S7-1500CPU 传输程序

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
使用STEP7 ( TIA Portal )可以不通过下载项目到CPU或者下载项目到存储卡的方法,实现将S7-1200/S7-1500CPU的项目数据作为文件生成

说明

将生成的项目文件保存到SMC(SIMATIC 存储卡)中,可以实现不通过STEP 7 (TIA Portal)  使用存储卡将程序传输到CPU中

    通过这种方式

  •     可以使用SIMATIC Automation Tool 将项目数据下载到 CPU 中
  •     当PC机上没有安装STEP 7 (TIA Portal) 时,下载项目数据到 CPU 中
  •     将生成的文件通过 e-mail发送,即使接收方电脑上没有安装STEP 7 (TIA Portal),只要复制文件到  SIMATIC存储卡中,可以使用SIMATIC 存储卡下载项目到CPU中

如果直接通过STEP7 (TIA Portal)下载项目到CPU中,项目数据会自动的保存到插在CPU上的SIMATC 存储卡中,必要时,可以通过标准的SD读卡器将数据从存储卡中拷贝出来

生成在线存储卡数据,有如下三种方法

方法1:直接将配置下载到存储卡中

  1. 将SIMATIC 存储卡插入到读卡器中,在 STEP 7 (TIA Portal) 展开项目树
  2. 在 STEP 7 (TIA Portal) 中识别到读卡器后,在项目树中Card Reader/USB Memory> Add User-defined Card Reader"可以看到"SD Card > (G:) SIMATIC MC (Program)
  3. 在项目树中选中CPU站点,此例中,如图01所示"PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]"
  4. 将选中站点拖拽到SIMATIC Memory Card "(G:) SIMATIC MC (Program)" ,然后按照下载对话框提示操作
  5. 编译不报错,此时项目数据已经作为在线存储卡数据保存到SMC中了,现在可以将卡插入到CPU中了



 图.01

方法2:直接将配置下载到U盘

  1. 将U盘插入电脑的USB口,并且打开STEP 7 (TIA Portal)项目树。
  2. 在STEP 7 (TIA Portal)中识别到U盘,在项目树中 "Card Reader/USB Memory > USB DISK Pro USB Device" 可以看到"(F:) MK_Siemens [Program]".
  3. 在项目树中选中CPU站点,此例中,如图02所示 "PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]" 。
  4. 将选中站点拖拽到 USB stick "(F:) MK_Siemens [Program]" 然后按照下载对话框提示操作。
  5. 编译不报错,文件"S7_JOB.SYS" 和文件夹"SIMATIC.S7S"出现在U盘中。


图.02
 

方法3:将配置下载到电脑中自定义的文件夹中

     可以不通过存储卡或者U盘,将在线存储卡数据保存到电脑上的某个文件夹中。首先,要将此文件夹创建为“自定义读卡器”。操作如下。

  1. 在项目树中展开文件夹 "Card Reader/USB memory".
  2. 双击 "Add User-defined Card Reader".  "Search folder"对话框打开
  3. 选择希望存储配置数据的盘符(比如D盘:),并且点击"Create new folder"按钮
  4. 分配名称(此列中为"Reader")并且点击OK.


图.03

     5.  项目树中 "Card Reader/USB memory" 中创建出条目 "Reader_1"并且选中的"(D:\Reader)" 出现在其下方。项目树中选中CPU 站点,此例中为"PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]", 如图 04所示.

     6.  将选中站点拖拽到文件夹 "(D:\Reader)" 中,然后按照下载对话框提示操作。



图.04

编译不报错,STEP 7 (TIA Portal)将在线存储卡数据保存到 "(D:\Reader)" 中。文件"S7_JOB.SYS" 和文件夹"SIMATIC.S7S"(包含STEP7程序)被保存在此文件夹中。可以通过e-mail将文件"S7_JOB.SYS" 和文件夹"SIMATIC.S7S"发送,接收方可以将此在线存储卡数据传递到SMC中。通过这种方式,接收方即使电脑上没有安装 STEP 7 (TIA Portal),也可以将程序下载到CPU中




备注:

此条目中对于使用存储卡操作的G盘:和对于使用U盘操作的F盘:,在实际使用,可以使用其他盘符


SIMATIC Automation Tool

使用 SIMATIC Automation Tool,可以同时查找到所有连接的控制器。调试和服务活动可以在工程师站独立的执行。更多信息详见 ID: 98161300 和SIMATIC Automation Tool.


创建环境

此FAQ中截图是在STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1下创建的




安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。