×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 48816191, Beitragsdatum: 23.01.2018
(25)
Bewerten

SIMOTION: Standardapplikation Achsansteuerung

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Applikation stellt Bausteine zum einfachen Ansteuern der Motion-Control-Funktionalitäten von Achsen (Technologieobjekte) bereit. Sie dient auch als Grundlage für höherwertige technologische Softwaremodule. Dies bietet zudem den Vorteil, dass der Erstell- und Testaufwand für eine eigene Achsansteuerung auf Basis der im System bereitgestellten PLCopen Motion Funktionsbausteine entfällt.




Die Bausteine zur Achsansteuerung führen grundlegende Motion-Control-Funktionalitäten für SIMOTION aus und erleichtern die Inbetriebnahme von Achsen.

Eine Variante für SIMATIC S7-1500 / S7-1500T erreichen Sie unter der Beitrags-ID: 109749348

Die Integration des Funktionsbausteins in das Anwenderprogramm kann in allen zur Verfügung stehenden Programmiersprachen erfolgen, wie z.B. ST oder KOP/FUP. Im Beispielprojekt wird zusätzlich eine webbasierte Steuertafel angeboten.

Folgende Funktionalitäten stellen die Bausteine zur Achsansteuerung zur Verfügung:

  • Achsfreigabe setzen / zurücknehmen
  • Rücksetzen einer Achse (mit Neustart des Technologieobjekts oder Quittierung der Fehler am Technologieobjekt)
  • Tippen (inkrementell / kontinuierlich)
  • Geschwindigkeit vorgeben (lagegeregelt / geschwindigkeitsgeregelt)
  • Stopp / Schnellhalt
  • Referenzieren (aktiv / passiv / Setzen eines Positionswerts / Absolutwertgeberjustage)
  • Positionieren (relativ / absolut)
  • Überlagertes Positionieren
  • Getriebegleichlauf (relativ / absolut)
  • Kurvenscheibengleichlauf (relativ / absolut, Offset und Skalierung, zyklische und nicht zyklische Kurvenscheibe, mehrere Aufsynchronisiermechanismen)
  • Setzen eines Offsets für einen bestehenden Gleichlauf (Phasing)
  • Manuelles Öffnen und Schließen der Haltebremse

Zur Inbetriebnahme der Bausteinbibliothek in SIMOTION SCOUT (STEP 7 V5.x) kann auch der "Projektgenerator SIMOTION easyProject" unter der Beitrags-ID 51339107 genutzt werden.

Downloads

  SIMOTION SCOUT / SIMOTION SCOUT TIA
      Handbuch SIMOTION 10/2015 (1,9 MB)
      Randbedingungen LMCBasic SIMOTION V1.3.7 (13,8 KB)
     Registrierung notwendig  LMCBasic SIMOTION V1.3.7 (4,1 MB)

Ergänzende Suchbegriffe
motioncontrol_apc_applications, Achs-FB, AxisFB, Achs-Funktionsbaustein, Axis Function Block, LMCBasic, LAxisCtrl, AxisCtrl

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.