×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4898773, Beitragsdatum: 04.08.2000
(0)
Bewerten

Kundenspez. Design mit HMI Design-Center fuer Panel PC

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Fortsetzung von SIMATIC HMI Anwenderinformation Nr. 2000/03/042.            

                                                                            

                                                                            

2.2 Stueckzahlverpflichtung, Abrufmengen und                                

    Folgebestellungen                                                       

                                                                            

Rahmenbestellung                                                            

Fuer die kurzfristige Lieferung der Panel PC's mit                          

kundenspezifischem Design sollten Jahres-Rahmenbestellungen mit             

definierten Abrufmengen und -terminen vereinbart werden.                    

                                                                            

Dabei muss die Bestellmenge groesser gleich der in der Tabelle              

angegebenen Mindestbestellmenge sein.                                       

                                                                            

Innerhalb einer Bestellmenge koennen einzelne Abrufmengen kleiner           

als die Mindestbestellmenge sein. Die kleineren Abrufmengen sollen          

nur fuer groessere Rahmenauftraege mit Einzel-Abrufterminen zur             

Anwendung kommen.                                                           

                                                                            

Geraet                         Mindest-               Mindest-              

                              Bestellmenge           Abrufmenge             

-----------------------------------------------------------------           

Panel PC 670 10" Tasten             10                    3                 

Panel PC 670 12" Tasten             10                    3                 

Panel PC 670 15" Tasten             10                    3                 

Panel PC 670 12" Touch              10                    3                 

Panel PC 670 15" Touch              10                    3                 

FI 15                               10                    3                 

FI 25V2                             10                    3                 

FI 45V2                             10                    3                 

                                                                            

Der Abruf der kompletten Stueckzahl einer Rahmenbestellung muss             

innerhalb eines Jahres ab Erstbestellung erfolgen.                          

                                                                            

Die Fertigungsunterlagen fuer das kundenspezifische Design werden           

fuer 1 Jahr nach Eingang der letzten Bestellung aufbewahrt. Bei             

Nachbestellungen innerhalb dieses Zeitraums kann durch Angabe der           

Bestell-Nr. auf die zugehoerigen Unterlagen zurueckgegriffen werden.        

                                                                            

Hinweis:                                                                    

Eine Musterfolie (= kundenspezifische Folie gemaess Variante A,B,C,         

ohne Display) zur Freigabe durch Sie wird in dreifacher                     

Ausfuehrung gefertigt.                                                      

                                                                            

                                                                            

2.3 Lieferzeiten                                                            

                                                                            

Lieferzeiten in Arbeitswochen fuer: Panel PC 670, FI15/25V2/45V2            

                                                                            

---------------+------------+                                               

 Musterfolie   !            !                                               

 zur           !  6 bis 8   !                                               

 Farbfreigabe  !            !                                               

---------------+------------+                                               

 1. Abruf      !            !                                               

 ab            !+ 4 bis 6   !                                               

 Freigabe      !            !                                               

---------------+------------+                                               

 2. Abruf      !            !                                               

 bzw. weitere  !    + 3     !                                               

 Teilabrufe    !            !                                               

---------------+------------+                                               

                                                                            

                                                                            

2.4 Lagerhaltung, Ersatzteile, Reparatur und Service                        

                                                                            

Kundenspezifische Panel PC's werden weder im Lager noch im                  

Ersatzteildienst bevorratet. Dies gilt fuer Komplettgeraete und             

kundenspezifisch modifizierte Frontteile bzw. Gehaeuse. Eine                

Bevorratung von Ersatzgeraeten ist durch Sie vorzunehmen.                   

                                                                            

Geraetereparaturen werden nur als Naemlichkeitsreparatur in den             

Werken durchgefuehrt.                                                       

                                                                            

Ersatz fuer beschaedigte, kundenspezifische Fronten, muessen von            

Ihnen dem zu reparierenden Geraet beigestellt werden.                       

                                                                            

Hinweis:                                                                    

Es ist daher erforderlich, fuer Ersatz- und Reparaturzwecke                 

mindestens zwei Ersatztastaturen direkt beim Rahmenauftrag mit zu           

bestellen, Nachbestellungen waehrend des Abrufzeitraumes sind               

nicht moeglich.                                                             

                                                                            

                                                                            

3. Das HMI Design-Center                                                    

                                                                            

Wir empfehlen zur Festlegung der Design-Spezifikation und fuer die          

Erstellung eines kundenspezifischen Designentwurfs das HMI Design-          

Center. Dieses klaert alle Fragen selbststaendig anhand eines               

Interview-Bogens mit Ihnen ab und erstellt die Fertigungsunterlagen.        

                                                                            

Bitte beachten:                                                             

Bei Variante A,B,C:     Das Siemens-Logo sowie die Bezeichnung              

                        SIMATIC HMI darf nicht zusammen mit dem             

                        Kundenlogo/Kundengeraetebezeichnung auf dem         

                        Geraet angebracht sein.                             

Bei Variante B und C:   Bei Softkeys/Funktionstasten ist die                

                        kundenspezifische Ausfuehrung der                   

                        Hintergrundfarbe/Beschriftung nur bei               

                        Bedruckung der Frontfolie moeglich. Deshalb         

                        entfallen die Beschriftungsstreifen.                

                                                                            

Das Design-Center bietet Ihnen                                              

- selbstaendige Abwicklung                                                  

- professionelle Designs                                                    

- schnelle Reaktionszeiten                                                  

- Beruecksichtigung von bis zu drei Aenderungswuenschen                     

                                                                            

Weitere Informationen finden Sie in der Anlage "Das HMI Design-             

Center".                                                                    

                                                                            

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaendige               

Siemens-Niederlassung.                                                      

       --------------------------------------                               





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.