×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4900754, Beitragsdatum: 19.07.2000
(0)
Bewerten

LOGO! Busvarianten (...-0BA2) mit neuem Ausgabestand 2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort werden die LOGO! Bus-Varianten 24RCLB11 (6ED1 053-                
1HH00-0BA2) und 230RCLB11 (6ED1 053-1FH00-0BA2) nur noch mit dem            
neuen Ausgabestand 2 ausgeliefert.                                          
Grund fuer die technische Aenderung ist, dass Telegramme von                
Mastern nach der neuen Spezifikation V2.11 fehlinterpretiert                
werden. Ein erfolgreicher Datenaustausch ist daher nicht mehr               
moeglich. Master nach neuer Spezifikation werden voraussichtlich            
ab Herbst 2000 verfuegbar sein. Der CP 243-2 (6GK7 243-2AX00-               
0XA0, seit ein paar Wochen lieferbar) fuer die S7-200 hat jedoch            
bereits Masteraufrufe der neuen Spezifikation aus                           
Kompatibilitaetsgruenden implementiert.                                     
LOGO! Bus-Varianten der Baureihe ...-0BA1 sowie ...-0BA2                    
Ausgabestand 1 koennen nicht an Mastern nach der neuen                      
Spezifikation V2.11 betrieben werden.                                       
Die neuen LOGO! Busvarianten ...-0BA2 mit Ausgabestand 2 koennen            
dagegen uneingeschraenkt mit Mastern nach der neuen                         
Spezifikation V2.11 kommunizieren.                                          


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.