×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 49370459, 文档发布日期 2011年5月18日
(0)
评估

SIMATIC WinCC V7.0 SP2 发布用于虚拟环境

  • 文档
  • 涉及产品

SIMATIC WinCC V7.0 SP2 已发布用于在 VMware ESXi 下使用,立即生效。此外,VMware Workstation 和 VMware Player 可用于工程设计。

 

目录

1. 发布

2. 内容

3. 硬件和软件要求

4. 许可

5. SIMATIC WinCC 可视化

6. 限制条件

7. 技术信息

1. 发布

除欧洲版本中的 WinCC Basis 软件包外,还发布了以下 WinCC 选件:

  • WinCC/Server V7.0 SP2
  • WinCC/Redundancy V7.0 SP2
  • WinCC/User Archives V7.0 SP2
  • WinCC/Web Navigator V7.0 SP2
  • WinCC/DataMonitor V7.0 SP2
  • WinCC/Connectivity Pack V7.0 SP2

SIMATIC WinCC V7.0 SP2 的所有其它选件尚未在虚拟环境中经过兼容性测试,不发布用于此用途。

在非虚拟环境中优先使用 WinCC。如果在虚拟环境中使用 WinCC,且响应出现偏离,则只能通过 FAQ 进行归档。

 

2. 内容

虚拟技术允许实现节省成本、弹性和灵活的 IT 基础设施。此外,可视化还提供以下优点:

  • 降低硬件成本
    • 通过合并多个物理计算机降低硬件成本
    • 可以在客户机侧使用更节省成本的硬件。
    • 附加应用领域:瘦客户机解决方案 (PC、面板、移动 PDA)
  • 减少维护任务
    • 由于可集中执行,更新和备份所需时间更短。
    • 由于使用中央管理,降低维护成本
    • 通过远程管理工具实现服务器组态
  • 提高安全性
    • 由于使用远程访问和中央权限管理,提高安全性。
    • 在虚拟服务器上提供中央保护,降低瘦客户机内的攻击风险。
  • 提高可用性
    • 在操作期间可以在虚拟服务器上更换硬件。
  • 增大灵活性
    • 通过启动另一个 VMware 会话可以容易地连接其它客户机。

3. 硬件和软件要求

VMware ESX 和 ESXi 4.1 的硬件要求适用。
此外,创建客户系统时,请注意 WinCC 的安装说明和数量框架规范 - http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37437018
信息和提示也可参见“技术信息”文档,该文档稍后提供。

  • 操作带 WinCC 客户系统的虚拟服务器的前提条件
    • ESX/ESXi Server 的最低要求是两个处理器核
    • 终端和 PLC 网络必须通过独立的网卡隔离 (专用、物理上隔离的网卡)
    • 显卡设置:32MB
    • 必须安装 VMware 工具
    • 每个 VMware 的整个系统的 CPU 负载不得大于 75%
  • 客户系统的前提条件
    • 一个客户系统需要有两个逻辑处理器
    • 当在 Windows XP 及使用 SIMATIC WinCC 的纯客户机功能时,一个逻辑 CPU 足以满足要求
    • 至少两个以上物理模块 (一个专门用于 PLC 总线)
    • 隔离 PLC 总线、终端总线、Windows 网络 - 如有必要,可以组合终端总线和 Windows 网络
    • 客户系统的 CPU 负载最大为 70 – 80%
      要求进行预留,尤其当要归档大数据量时 (高 IO 负载)
    • VMware 主机不对客户系统的存储器进行动态管理
    • 不允许使用 VMware Pause Modus

用户/管理员必须确保在 ESXi Server 和客户系统上有足够的系统资源。信息和提示也可参见“技术信息”文档,该文档稍后提供。

4. 许可

每个客户系统都作为一个实际装置进行处理,必须安装合适的许可证!

5. SIMATIC WinCC 可视化

除 WinCC 客户机外,WinCC 服务器现在也可在 VMware ESXi 下使用 WinCC V7.0 SP2,在 VMware Workstation 或 VMware Player 下使用工程站。
这表示可使用虚拟环境组态复杂的客户机/服务器结构以及单用户系统。此外,可通过一个基于客户机的 VMware 实现工程设计,它能显著减少安装和维护任务。
通过这种方式,可通过 VMware Server 的中央管理监视所有 WinCC 客户系统。更多的选项和组态将在“技术信息”文档中描述,该文档将稍后提供。

6. 限制条件

  • 下列硬件限制条件适用。
    • 基本过程控制 (BPC) 的组件 Audio Annunciator 和 Multi VGA 不能在 VMware ESX 和 ESXi 下使用,因为它们是特殊硬件。
    • SIMATIC CP 不发布用于在虚拟环境下使用。
  • 关于 ESX/ESXi Server 和 VMware 最优操作的信息可参见 VMware 主页 - http://www.VMware.com/support
    由 VMware 确认并发布的硬件部件概览请参见:http://www.VMware.com/resources/compatibility/search.php
  • 下列软件限制条件适用:
    • 不支持暂停客户系统和 VMware 选项 (例如,vMotion)。客户系统必须像实际的 WinCC 服务器/客户机一样处理。
  • 远程桌面协议 (RDP)
    • 可通过一个远程桌面连接 (基本 Windows 会话) 控制所有控制站
      注意事项:只能通过 /console 或 /admin 使用远程桌面。
  • 已经为过程通信发布了最多 64 个连接和最多 64k 变量。
     

7. 技术信息

“技术信息”文档将提供以下信息:

  • 带 SIMATIC WinCC 的客户系统的组态总览
  • 通过 VMware 和 Microsoft Windows 工具监视虚拟环境,例如,用于合适地分配系统资源。
  • 已测试组态的实例
  • 三个不同硬件平台的测试 (包括性能测量) 总览。这些已测量的性能值仅供参考,不是标准值。

--> 文档稍后提供!

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。