×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 49651547, 文档发布日期 2011年5月17日
(10)
评估

如何在SIMATIC IPC上使用USB记忆棒或U盘执行恢复?

  • 文档
  • 涉及产品

说明
如果订购的是带有操作系统的,会提供CD/DVD恢复光盘可在必要的时候用来恢复出厂配置的系统。

然而,也有许多设备是不带CD/DVD驱动盘。针对此种情况,SIMATIC IPC必须通过USB口连接额外的驱动。

由于CD/DVD驱动盘不是都配备,可以事先利用USB记忆棒创建引导驱动,再将CD/DVD的镜像复制到USB记忆棒中。这样就可以通过USB记忆棒来引导和恢复出厂系统设配置。

步骤
通过USB记忆棒恢复出厂系统配置的两种方式。

使用SIMATIC IPC U盘 (6AV7672-8JD01-0AA0)的方法
 

序号. 描述
1

SIMATIC IPC U盘的准备工作
由于在SIMATIC IPC U盘和CD/DVD恢复盘上个别的文件夹和文件是相同的,所以在IMATIC IPC U盘上必须重命名此类文件夹和文件。

当镜像恢复已经结束,相关的恢复文件已经删除,原始的文件夹和文件在SIMATIC IPC U盘上,你必须完成上述重命名的动作。

当相关的恢复文件已经从SIMATIC IPC U盘上删除,重命名文件夹和文件时必须再次修改为它们的原始名称。
以下是相关的文件夹和文件。

文件夹:
- BOOT
- EFI
- SOURCES
- TOOLS

文件:
- BOOTMGR

2

复制CD/DVD恢复盘上的内容到SIMATIC IPC U盘
复制CD/DVD恢复盘上的全部内容到SIMATIC IPC U盘的根目录。

3

SIMATIC IPC的准备工作
为了能够通过SIMATIC IPC U盘引导启动IPC,必须在SIMATIC IPC的BIOS下“激活”“Legacy USB Support”参数。

4

运行恢复程序
先在IPC设备的USB口插入SIMATIC IPC U盘,再启动设备。
在BIOS自检期间请按下“ESC”键进入引导管理。选择SIMATIC IPC U盘并按回车键确认。
该设备通过U盘引导。此时,通过CD/DVD恢复盘运行恢复程序,进入已经非常熟悉的用户界面。
按照屏幕的提示的说明操作。成功恢复镜像后移走SIMATIC IPC U盘并重启计算机。



利用SIMATIC IPC的镜像和分区的方法(6ES7648-6AA03-1YA0)
 

序号. 描述
1 利用SIMATIC IPC Image & Partition Creator制作一个可引导的USB记忆棒
为了能够通过USB记忆棒引导,必须利用SIMATIC IPC Image & Partition Creator来制作。

为了完成上述步骤和复制镜像,至少需要一个4G的且为FAT32制式的USB记忆棒。

  • 打开Windows Explorer。
  • 在CD/DVD光驱中插入“SIMATIC IPC Image & Partition Creator”。
  • 执行“Start_Image&PartitionCreator.bat”文件。
    打开一个选择窗口。
  • 选择“Create bootable USB flash drive with Image & Partition Creator”。
  • 按照画面提示操作。
2 复制CD/DVD恢复盘的内容到可引导的USB记忆棒上
  • 复制CD/DVD恢复盘上的全部内容到USB记忆棒的根目录。
    在复制过程中会提示是否覆盖已存在的文件夹和文件。
  • 点击“是”。
3 SIMATIC IPC准备工作
为了能够通过SIMATIC IPC U盘引导启动IPC,必须在SIMATIC IPC的BIOS下“激活”“Legacy USB Support”参数。
4 运行恢复程序
  • 先在IPC设备的USB口插入SIMATIC IPC U盘,再启动设备。
  • 在BIOS自检期间请按下“ESC”键进入引导管理。
  • 选择SIMATIC IPC U盘并按回车键确认。
     该设备通过U盘引导。此时,通过CD/DVD恢复盘运行恢复程序,进入已经非常熟悉的用户界面。
  • 按照屏幕的提示的说明操作。
  • 成功恢复镜像后移走SIMATIC IPC U盘并重启计算机。


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。