文献类型: 常问问题, 条目ID: 50204938, 文献编写日期: 2013年12月9日
(0)
评估

在STEP 7 Professional V11.0 (博途)中,哪些 PLC 编程语言符合 IEC 61131-3 标准?

  • 文献
  • 涉及产品

描述
SIMATIC STEP 7(博途)的编程语言符合 IEC 61131-3标准。 IEC 61131-3 标准是唯一世界范围内有效的,针对可编程逻辑控制器编程语言的标准。 表 01 给出了概览。
 

STEP 7 (博途) IEC 61131-3 语言
语句表 (STL) 相当于 IEC 61131-3 语言 "AWL/IL"*
梯形图 (LAD) 相当于 IEC 61131-3 语言 "KOP/LD"*
功能块图 (FBD) 相当于 IEC 61131-3 语言 "FUP/FBD"*
结构控制语言 (SCL) 相当于 IEC 61131-3 语言 "ST"*
GRAPH 相当于 IEC 61131-3 语言 "AS/SFC"*
表 01

更多信息请参考文件"IEC_61131_Compliance"。

IEC_61131_compliance_e.pdf ( 116 KB )


© Siemens AG, 1998, 2000
错误细节
错误详细描述
请帮助我们改进在线支持。
所请求的页面无法显示。请联系网站管理员。
请联系网站管理员