×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 50207350, Beitragsdatum: 03.11.2015
(4)
Bewerten

SIMOTION/SINAMICS: Antriebsinterne Sicherheitsfunktionen über SIMOTION und PROFINET mit PROFIsafe ansteuern (I-Device-F-Proxy)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Diese Funktionalität wird eingesetzt, um die antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen von einer F-CPU aus anzusteuern. Die Vorgabe der Sollgeschwindigkeit erfolgt parallel von einer SIMOTION Steuerung.

Aufgabe
Die Sicherheitsfunktionen im SINAMICS Antrieb sollen von einer F-CPU über PROFINET mit PROFIsafe angesteuert werden.

Parallel erfolgt die Sollgeschwindigkeit von einer SIMOTION-Steuerung.

Lösung
Die PROFINET Funktionalität I-Device-F-Proxy in einer SIMOTION Steuerung leitet die PROFIsafe-Telegramme der F-CPU an den SINAMICS Antrieb weiter, um die antriebsinternen Sicherheitsfunktionen anzusteuern. Hierfür wird die SIMOTION Steuerung als I-Device am PROFINET IO-Controller der F-CPU eingebunden.

Diese Applikation zeigt Ihnen an einem Beispiel wie Sie die Kommunikation projektieren können.

TIA Portal V13 SP1
  Dokumentation TIA I-Device F-Proxy V2.0 (6,1 MB)

 Registrierung notwendig  SIMOTION-SCOUT-Quellen und -Beispielprojekt (9,5 MB)

STEP7 V5.5
  Dokumentation I-Device F-Proxy V1.4 (2,7 MB)

 Registrierung notwendig  SIMOTION-SCOUT-Quellen und -Beispielprojekt (1,2 MB)

Letzte Änderung
Ergänzung Überarbeitung des Beispiels für TIA-Portal Version V2.0

Ergänzende Suchbegriffe
motioncontrol_apc_applications, drivebased, dbSI

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit