×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 50708061, 文档发布日期 2012年9月7日
(9)
评估

将 S7-300 整套设备集成到带有 PCS 7 工业库的 SIMATIC PCS 7 当中

  • 文档
  • 涉及产品

自动化任务
除了与工程过程直接相关的组件以外,许多生产工厂中包含有需要控制的其它机器和组合设备。在很多情况中,这些所谓的“整套设备” (PU) 是完备的子系统模型,适用于特定的生产任务 。这些 PU 中有些配备了更多并非标准 PCS 7 系统组成部分的工厂组件,比如 SIMATIC S7-300 CPU 或者配备 WinCC flexible 的操作员面板。

除了在控制站中进行操作以外,通常还要求在靠近机器的 PCS 7 工厂组件上进行控制并实现可视化。

此外,各种类型的操作、显示以及处理方案以及所采用的不同警报系统,使得将操作员面板以及 S7-300 CPU 集成到更高级别的过程控制系统变得更加复杂。

解决方案
本应用为将 S7-300 CPU 以及操作员面板集成到 SIMATIC PCS 7 系统中提供了多种不同的标准选项 。这些解决方案是建立在 PCS 7 工业库 V8.0 (IL) 的基础之上。


图 01

PCS 7 工业库为执行器和传感器的控制和监视提供了适合在 S7-300 CPU 中运行的工艺函数块 (IL for S7),以及提供了能够与 PCS 7 APL 进行交互,用于操作员面板连接的接口 函数块 (IL for PCS 7)。伴随这些函数块库一并提供了 WinCC flextible 库,其中含有预组态的块图标和面板,适用于操作面板上的可视化 。IL 的功能性在设计和理念上与 SIMATIC PCS 7 的高级过程库 (APL) 标准相对应。

PCS 7 工业库解决方案的优点

  • 为过程任务提供综合且一致的解决方案,通过降低误操作风险从而让全过程实现最优运作
  • 减少特定于用户的功能总数,从而节约了整个生命周期上的成本
  • 在培训和专业知识转移上产生协同效应

本应用提供了两种不同的解决方案,

  • 适用于将 S7-300 整套设备集成到带有 PCS 7 工业库的 SIMATIC PCS 7 当中
    - S7-400 CPU 中带有 "S7Put" 和 "S7Get" 的通信管理
    - 配备 IL for S7 的 S7-300 CPU 的配置
  • 将操作员面板集成到带有 PCS 7 工业库的 SIMATIC PCS 7 当中
    (基于机器的操作以及通过操作面板进行监视)

有效性
适用于 SIMATIC PCS 7 V8.0 和 SIMATIC PCS 7 工业库 V8.0 以及更高版本。

下载

下 载内容

下载

文档 
通过工业库将 S7-300 整套设备集成到 SIMATIC PCS 7 当中。
50708061_Application_PCS7_S7300_cn.pdf ( 1980 KB )
文档 
通过工业库将操作员面板集成到 SIMATIC PCS 7 当中。
50708061_Applikation_PCS7_Panel_cn.pdf ( 1888 KB )


其它信息

文 章

链接

SIMATIC PCS 7 工业库 V8.0 的销售和交付发布 条目号: 60982306
配备 SIMATIC PCS 7/OPEN OS 的第三方系统集成
PCS 7/OPEN OS 中的选项概览,适用于第三方 DCS、SPS 或者整套设备的集成)
条目号: 49740087


历史

版 本

修订

06/2012 文档中纳入工业库的内容