Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 51339682, Fecha del artículo: 01/05/2016
(4)
Evaluar

¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación de usuario abierta (OUC) a través de Industrial Ethernet?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

El "local_device_id" para las CPUs del S7-300 y del S7-400 así como para la CPU IM151-8 PN/DP y la CPU IM154-8 está en la Configuración Hardware (STEP 7 V5.5) o en la vista de dispositivo del editor de hardware y de la red (STEP 7 (TIA Portal)). La identificación del slot para una interfaz PROFINET del módulo contiene el "local_device_id".

Ejemplo para STEP 7 V5.x
La identificación del slot para la interfaz PROFINET en una CPU319-3 PN/DP es "X3", en otras palabras, se parametriza el "local_device_id" = B#16#03 para la comunicación abierta a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU319-3 PN/DP.


Fig. 1

Ejemplo para STEP 7 (TIA Portal)
La identificación del slot para la interfaz PROFINET en una CPU319-3 PN/DP es "2 X3", en otras palabras, se parametriza el "local_device_id" = B#16#03 para la comunicación abierta a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU319-3 PN/DP.


Fig. 2

Nota
La identificación del slot para la interfaz PROFINET en una CPU del S7-300, una CPU del S7-400, una CPU IM151-8 PN/DP o una CPU IM154-8 también está impresa en el módulo.

Visión general
La tabla 1 muestra los "local_device_ids" que se han de parametrizar para una comunicación abierta a través del WinAC RTX y del CP del S7-400 para Industrial Ethernet. El "local_device_id" del WinAC RTX depende del slot de interfaz de la interfaz Industrial Ethernet.

local_device_id Descripción
B#16#00 Comunicación a través de CP de Industrial Ethernet del S7-400 (sólo con ISO-on-TCP, lo que significa connection_type = B#16#12)

Nota
La entrada con ID 15368142 contiene información sobre qué CPs de la familia del S7-400 para Industrial Ethernet permiten trabajar con los servicios de comunicación abierta usando los bloques T.

B#16#01 Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 1 (IF1) con el WinAC RTX.
B#16#06 Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 2 (IF2) con el WinAC RTX.
B#16#0B Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 3 (IF3) con el WinAC RTX.
B#16#0F Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 4 (IF4) con el WinAC RTX.

Tabla 1

La tabla 2 muestra los "local_device_id" que se han de parametrizar para la comunicación abierta a través de la interfaz PROFINET integrada en una CPU del S7-300, una CPU del S7-400, una CPU IM151-8 PN/DP o una CPU IM154-8.

local_device_idDescripción
B#16#01Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada en la CPU IM151-8 PN/DP
B#16#02Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada en la CPU IM151-2 PN/DP
B#16#03Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada de la CPU319-3 PN/DP, CPU315T-3 PN/DP, CPU317T-3 PN/DP, CPU317TF-3PN/DP
B#16#04Comunicación a través de SINUMERIK NCU7x0.2 PN con la CPU319-3 PN/DP y SINUMERIK NCU7x0.3PN con la CPU317-2 PN/DP
B#16#05Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada de la CPU412-2 PN, CPU414-3 PN/DP, CPU416-3 PN/DP, CPU412-5H PN/DP (rack 0), CPU414-5H PN/DP (rack 0), CPU416-5H PN/DP (rack 0) y CPU417-5H PN/DP (rack 0)
B#16#08Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada de la CPU410-5H (rack 0)
B#16#15Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada de la CPU412-5H PN/DP (rack 1), CPU414-5H PN/DP (rack 1), CPU416-5H PN/DP (rack 1) y CPU417-5H PN/DP (rack 1)
B#16#18Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada de la CPU410-5H (rack 1)

Tabla 2

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copiar URL
mySupport Cockpit