×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 51339682, Data articolo: 15/09/2016
(6)
Valuta

Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la Open User Communication (OUC) mediante Industrial Ethernet?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i
A seconda del modulo e dell'interfaccia, tramite i quali si stabilisce il collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet, assegnare i parametri al "local_device_id" corrispondente.

Il "local_device_id" per le CPU S7-300 e S7-400 e per le CPU IM151-8 PN/DP e IM154-8 è situato nella configurazione hardware (STEP 7 V5.x) o nella vista dispositivi dell'editor hardware e di rete 11 (STEP 7 (TIA Portal)). L'identificazione slot dell'interfaccia PROFINET di un modulo comprende il "local_device_id".

Esempio STEP 7 V5.x
L'identificazione slot dell'interfaccia PROFINET di una CPU 319-3 PN/DP è "X3", cioè per la comunicazione aperta mediante l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU 319-3 PN/DP parametrizzare il local_device_id = B#16#03.



Figura 01

Esempio STEP 7 (TIA Portal)
L'identificazione slot dell'interfaccia PROFINET di una CPU 319-3 PN/DP è "2 X3", cioè per la comunicazione aperta mediante l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU 319-3 PN/DP, parametrizzare il local_device_id = B#16#03.



Figura 02

Avvertenza
L'identificazione slot dell'interfaccia PROFINET di una CPU S7-300, S7-400, IM151-8 PN/DP o IM154-8 è stampata anche sul modulo.

Panoramica
La tabella 1 mostra i "local_device_id", che devono essere parametrizzati per la comunicazione aperta mediante WinAC RTX e S7-400 Industrial Ethernet CP. Il "local_device_id" del WinAC RTX dipende dallo slot Interface dell'interfaccia Industrial Ethernet.

local_device_id Descrizione
B#16#00 Comunicazione via Industrial Ethernet CP dell'S7-400 (solo con ISO-on-TCP, ovvero connection_type = B#16#12)

Avvertenza
Nell'articolo con ID 15368142sono riportate le informazioni su quali Industrial Ethernet CP di S7-400 supportano i servizi aperti di comunicazione utilizzando blocchi T.

B#16#01 Comunicazione tramite interfaccia Industrial Ethernet su slot Interface 1 (IF1) con WinAC RTX
B#16#06 Comunicazione tramite interfaccia Industrial Ethernet su slot Interface 2 (IF2) con WinAC RTX
B#16#0B Comunicazione tramite interfaccia Industrial Ethernet su slot Interface 3 (IF3) con WinAC RTX
B#16#0F Comunicazione tramite interfaccia Industrial Ethernet su slot Interface 4 (IF4) con WinAC RTX

Tabella 1

La tabella 2 mostra i "local_device_id", che devono essere parametrizzati per la comunicazione aperta mediante l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU S7-300, S7-400, IM151-8 PN/DP o IM154-8.

local_device_idDescrizione
B#16#01Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU IM151-8 PN/DP
B#16#02Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU 31x-2 PN/DP, CPU 314C-2 PN/DP e CPU IM154-8
B#16#03Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU 319-3 PN/DP, CPU 315T-3 PN/DP, CPU 317T-3 PN/DP, CPU 317TF-3PN/DP
B#16#04Comunicazione mediante SINUMERIK NCU7x0.2 PN con CPU 319-3 PN/DP e SINUMERIK NCU7x0.3PN con CPU 317-2 PN/DP
B#16#05Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU 412-2 PN, CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP, CPU 412-5H PN/DP (rack 0), CPU 414-5H PN/DP (rack 0), CPU 416-5H PN/DP (rack 0) e CPU 417-5H PN/DP (rack 0)
B#16#08Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU 410-5H (rack 0)
B#16#15Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU 412-5H PN/DP (rack 1), CPU 414-5H PN/DP (rack 1), CPU 416-5H PN/DP (rack 1) e CPU 417-5H PN/DP (rack 1)
B#16#18Comunicazione mediante l'interfaccia PROFINET integrata della CPU 410-5H (rack 1)

Tabella 2

Avvertenze di sicurezza
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare – e mantenere continuamente – un concetto di Industrial Security globale e all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente imprescindibile di questo concetto. Ulteriori informazioni inerenti Industrial Security sono disponibili al sito
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Cockpit mySupport