Beitragstyp:
FAQ
Beitrags-ID:
51400,
Beitragsdatum:
07.04.1997
Bewerten
Importieren von einer Symboltabelle im Format -SEQ- in die Symboltabelle, die vorher mit Excel bearbeitet ist.
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
FRAGE:
Warum kommt die Meldung "Importieren (3:40) - Symbol Editor : Fehler beim Lesen der ASCII-Datei. Datensatz 1 in SEQ-Datei)" ?
Warum kommt die Meldung "Importieren (3:40) - Symbol Editor : Fehler beim Lesen der ASCII-Datei. Datensatz 1 in SEQ-Datei)" ?
ANTWORT:
Bevor diese Datei in die Symboltabelle importiert werden kann,
muß am Anfang jeder Zeile ein TAB eingefügt werden.
Hierfür kann der WordPad - unter Zubehör
zu finden - verwendet werden.
Danach läßt sich die SEQ-Datei in die gewünschte
Symboltabelle importieren.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen