Was ist zu beachten, wenn Sie eine TIM 4R-IE in STEP 7 kopieren, löschen, (neu) anlegen, einfügen, tauschen oder reorganisieren?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Beschreibung
Wenn Sie eine TIM 4R-IE aus einem STEP 7-Projekt in ein anderes STEP 7-Projekt kopieren, dann kontrollieren Sie nach dem Kopieren der TIM-Baugruppe die Konfiguration der Industrial Ethernet-Schnittstellen.
Passen Sie ggf. die Konfiguration der Industrial Ethernet-Schnittstellen an, d.h. passen Sie die Zuordnung der Subnetze und IP-Adressen zu den beiden Industrial Ethernet-Schnittstellen der TIM4R-IE an, da durch das Kopieren der TIM-Baugruppe u. a. die IP-Adressen der beiden Industrial Ethernet-Schnittstellen getauscht werden.
Gehen Sie bei der Zuordnung der Subnetze und IP-Adressen zu den beiden Industrial Ethernet-Schnittstellen der TIM4R-IE wie folgt vor:
Nr. | Beschreibung |
1 | Öffnen Sie in der Hardware-Konfiguration den Eigenschaftsdialog der TIM4R-IE. |
2 | Wechseln Sie in das Register "Schnittstellen", um die Konfiguration, d.h. die Zuordnung der Subnetze und IP-Adressen, der Industrial Ethernet-Schnittstellen zu kontrollieren. Markieren Sie die Schnittstelle "Ethernet 1" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften", um den Eigenschaftsdialog der Industrial Ethernet-Schnittstelle zu öffnen.
|
3 | Im Eigenschaftsdialog der Industrial Ethernet-Schnittstelle tragen Sie die IP-Adresse ein und ordnen der Industrial Ethernet-Schnittstelle das entsprechende Subnetz zu. Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".
|
4 | Führen Sie die Schritte 2 und 3 für die Schnittstelle "Ethernet 2" aus. |
5 | Schließen Sie den Eigenschaftsdialog der TIM 4R-IE mit "OK". |
Hintergrund
STEP 7 legt beim Kopieren alle Objekte mit neuen Objekt-IDs an.
Die TIM 4R-IE kennt keine Steckplatz- und Port-Objekte. Die Subnetze werden nur durch die Reihenfolge der Identifier unterschieden (niedere ID = IE-Schnittstelle 1, höhere ID = IE-Schnittstelle 2).
Beim Kopieren bzw. beim Löschen, (Neu)Anlegen, Einfügen, Tauschen oder Reorganisieren ist die Reihenfolge bei der Vergabe neuer Objekt-IDs nicht automatisch festgelegt. Aus diesem Grund kann es beim Kopieren zum Vertauschen der IP-Adressen an den beiden Industrial Ethernet-Schnittstellen der TIM 4R-IE kommen.
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x STEP7 Basissoftware und Editoren STEP 7
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Remote Communication Telecontrol Unterstationen (RTUs) Modulare RTUs auf Basis S7-300/S7-400 TIM 4R-IE (für S7-300/-400/PC)
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden