×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 51944872, 文档发布日期 2011年9月8日
(0)
评估

怎样实现 MV420/440 的固件升级?

  • 文档
  • 涉及产品

描述

此篇 FAQ 描述了 SIMATIC MV440 读码系统固件升级的过程。

要求

  • PC/PG 的以太网口传输速率至少 50 Mbit/s 
  • 操作系统 Windows XP  SP1 或以上
  • IE 6.0  SP1 以上
  • Java 运行环境,请参照www.java.sun.com/J2SE
  • SIMATIC MV440 读码系统必须可以通过以太网操作
  • 固件文件(MV4xxEpromImage32MB_V04.00.00_10.bin)

检查相机当前固件

在做固件升级之前检查相机当前固件版本。详细固件信息可通过IE浏览器查看相机的主页(图. 01 )或"Info" > "Device information"这一页(图.02)。
图. 01


图. 02

  • 如果相机当前的固件是 V03.0.0.2 或以上,请参考条目号Entry ID 50368040的说明。
  • 如果相机当前的固件是 V01.x,请联系技术支持。要想将固件V01.x 的相机升至 V02.x 只有先将 V02.0 的固件装入相机!
  • 如果相机当前的固件是 V02.x,请执行下述操作。

固件从V2.0 升级到 V3.0 或V4.0  

  1. IE 浏览器输入下列地址开始升级固件:{IP 地址}/binfileupdate.cgi?pwd=XX
    - {IP 地址} 是 MV440 的 IP 地址
    - XX 表示由 IP 地址的校验和机算得出的秘密
    - 例如:IP 地址=192.168.0.42
                        pwd=33
                        对应的地址://192.168.0.42/binfileupdate.cgi?pwd=33 (图. 03)

                       
                       图. 03
  2. 然后重启动读码系统并通过IE 浏览器连接到相机,显示见下一页(图. 04)。


    图. 04
  3. 在下一页点击 Update EPROM (图. 05),选择升级文件(典型名称:MV4xxEpromImage32MB_V04.00.00_10.bin)。点击"Submit" 数据送至相机,固件被存储在 EPROM。


    图. 05

    警告
    升级过程中相机不能断电鼠标也不能点击浏览器中的任何按钮。
    一旦数据完成传输,相机将自动重启动。
     


    图. 06


    图. 07

    固件升级完成相机可交付使用。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.