文档类型 常问问题 文档编号 54163658, 文档发布日期 2018年5月10日
(92)
评估

如何在 STEP 7 (TIA Portal) 中更新硬件目录?

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
通过安装硬件支持包 ( HSPs ),可以更新 TIA Portal 的硬件目录。

说明

硬件支持包 ( HSP ) 包括用于将设备与相关固件版本集成到 TIA Portal 的硬件目录中的软件组件。设备是否已经在软件中集成或是缺少,取决于 TIA Portal 的版本。

HSP是特定于 TIA Portal的版本。 TIA Portal的版本必须至少与HSP版本一致。HSP具有文件扩展名 ". isp [版本号]"。如下所示:

  • "*.isp15" 对应于 TIA Portal V15
  • "*.isp14" 对应于 TIA Portal V14
  • "*.isp13" 对应于 TIA Portal V13
  • "*.isp12" 对应于 TIA Portal V12
  • "*.isp11" 对应于 TIA Portal V11

安装 HSP

有两种操作可以安装HSP

  • 自动安装 HSP

      如果用于配置的电脑可以连接到因特网,可以通过 "TIA Software Updater" 直接从网上下载并安装。按照如下操作步骤可以打开 "TIA Software Updater"。

  1. 点击电脑 “ 开始 > 所有程序 >Siemens Automation > Totally Integrated Automation UPDATER ”。
  2. 选择"支持包" 选项卡, 然后单击 "检查支持包"。将显示可用的硬件支持包。
  3. 选中所需的软件包, 并点击按钮 "下载并安装选定的软件包"。


  • 手动安装 HSP

       按以下方式继续进行手动安装:

  1. 打开包含有HSP的下载页面   条目 ID:72341852
  2. 选择相应的下载文件 ( 例如 "TIA_Portal_V15_HSP" ) 并下载 *. zip 文件。

  3. 解压缩 *. zip 文件到一个 TIA_Portal 可以访问的路径。
  4. 打开TIA Portal 并且切换到项目视图。
  5. 菜单命令 "选项 > 支持包" 打开 "详细信息" 对话框。

    点击 "安装支持软件包" 按钮 ,默认情况下在右侧窗口显示所有已安装的支持包。

  6. 点击 "从文件系统添加" 按钮 ,然后找到到解压 zip 文件的路径。

  7. 选中所需的 *. isp 文件 (HSP_V15_0134_001_ET200Pro_FC2_4.7.isp15", 例如), 然后单击" 打开 "。

  8. "详细信息" 对话框可以看到 HSP 文件进行安装。"已安装" 列指示是否已安装选定的 HSP。如图.01所示选择 HSP 文件, 然后单击 "安装" 按钮。

                            图.01

     9. 在TIA Portal中,要求关闭所有实例的消息将被显示。单击“确定”。 


                                         图.02

                                         注意  

                                         图.02 所显示的信息是否会出现,取决于 TIA Portal 的版本和 HSP.

    10. 除了“支持包安装”对话框以外,关闭 TIA Portal 的所有窗口,“继续”按钮才可以点击。                

    11. 点击“继续”开始安装。


                                                                图.03

   12. 在安装结束时, 将显示一条消息, 指示安装已成功完成。单击 "完成" 按钮并重新启动 TIA Portal 。


                                                                图.04

TIA Portal 的硬件目录已经被更新了。如果重新打开TIA Portal 中的 "详细信息" 对话框, 则 "已安装" 列显示为 "是"。

注意

在TIA Portal不能删除以前安装的HSP。

上次更改
TIA Portal V15的 FAQ 更新

关键字
HSP 文件,模板目录,硬件组态,硬件更新,硬件组态,升级


评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。