×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 54361177, Дата сообщения: 14.10.2019
(13)
Оценить

Sending and Receiving SMS Messages via a SCALANCE M Router

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
A SIMATIC S7 station is to automatically send important information to mobile service personnel using a simple SMS-based escalation system via the SCALANCE M874/M876 router.

Solution
In areas where no wired transmission medium is available and where setting up a separate wireless network involves excessively high costs, data transmission via SMS using the GSM cellular network is a simple, reliable and cost-effective alternative.
Using a simple SMS-based escalation system, the SIMATIC S7-1200 sends a warning/message to the service personnel via the SCALANCE M874/M876 router. To connect the SIMATIC S7 CPU to the GSM network, the S7 station is connected to the Ethernet interface of the SCALANCE M874/M876 router via TCP/IP.

The following functions are implemented in this application example:

  • Sending a message to a service employee
  • When a configurable time – during which no acknowledgment SMS message has been received – has elapsed, the message is forwarded to other configurable service employees in an escalations chain.

The following graphic shows the configuration scenario that is implemented in this example.



Downloads
Application example for STEP 7 V15.1
  Documentation (1,5 MB)
 Registrierung notwendig  Project (7,3 MB)
This application example is implemented with an S7-1200 CPU. Alternatively, an S7-1500 can be used.

Library for STEP 7 V15.1
  Library description (1,3 MB)
 Registrierung notwendig  Library (1,9 MB)
This Library is valid for S7-1200/ S7-1500/ S7-300/ S7-400/ IM151-8 PN CPUs and STEP 7 V15.1

Library for STEP 7 V5.6
  Library description (1,0 MB) 
 Registrierung notwendig  Library (124,7 KB) 
This Library is valid for S7-300/ S7-400/ IM151-8 PN CPUs and STEP 7 V5.6

Archive
The following archives contain these SMS functions for older SCALANCE routers.
 Registrierung notwendig Sending SMS Messages with an S7 CPU via the UMTS Router SCALANCE M873/ M875 (2,9 MB)
 Registrierung notwendig SMS Messaging with S7 CPU via EGPRS Router MD741-1 (285,0 KB)

Further Information
Wireless Signaling and Switching per SMS with S7-1200 Controller
Wireless Signaling and Switching via SMS with serial CPs/CMs and the MD720-3 GPRS/GSM Modem


Last Changes
Complete revision


Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье / текущему продукту. Ваше сообщение будет перенаправлено техническим редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport