×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 56078300, 文档发布日期 2020年5月18日
(11)
评估

用于 WinCC (TIA Portal)的 TagConverter

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
在WinCC TagConverter的帮助下,可以轻松地将变量从不同的PLC编辑器导入WinCC(TIA Portal) 2020年5月:新版本V3.2
描述:
WinCC TagConverter 提供了一种将通过 PLC 编辑器导出的变量标签转换为一种可导入到 WinCC (TIA Portal)中的快速而简便的方法 。WinCC TagConverter 可为 SIMATIC Panels、WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional 等人机界面系统生成输出 。TagConverter 可以在不同 PLC 编辑器和 WinCC (TIA Portal) 之间同步数据,但项目移植不需要此工具。

 

WinCC (TIA Portal)标签转换器概述

版本厂商编程 工具下载
V3.2西门子STEP 7 V5.x Registrierung notwendig  TagConverterV3_2_Installer.zip (4,4 MB)
Schneider / ModiconProWORX,
Concept,
Unity Pro XL
Rockwell Automation
(AllenBradley)
RSLogix 5,
RSLogix500,
RSLogix5000

new with V3.1:
RSLogix5000 from V20
Conversion of additional data types:
- Counter
- Timer
- Alias Tags
- multidimensional arrays

new with V3.2:
RSLogix5000 V30
Allen Bradley Compact 5380 / 5480 Controller


若要安装 WinCC TagConverter,请下载安装程序包,并通过双击"Setup.exe"来启动安装程序。

 

步骤:
SIMATIC PLCs
打开 TagConverter,然后创建一个新转换器模板。为该模板设置存储位置。选择导入格式“SIMATIC S7”,然后连接到 STEP 7 V5.x 项目 。选择 WinCC (TIA Portal) 中的 HMI 项目中所需的变量和符号。TagConverter 将所选数据转换为可在 WinCC (TIA Portal) 中导入的文件格式。

第三方 PLC 编辑器:
从所支持 PLC 的编辑器导出标签数据。WinCC TagConverter 的“帮助”提供了简短说明 。通过 WinCC TagConverter,可将导出的数据转换为 WinCC (TIA Portal)格式。

注意事项:
用于 WinCC flexible 的 TagConverter V1.x 可通过下面的链接下载(条目号 :22060779)
TagConverter V2.x 会完全由新版本 V3.x 取代。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。