×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 5668269, Fecha del artículo: 26/05/2017
(3)
Evaluar

¿Cómo se utiliza la propiedad "MsgFilterSQL" del WinCC Alarm Control para filtrar los avisos a mostrar con ayuda de una instrucción SQL?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Selección dinámica de avisos a través de un script.
Este artículo muestra con ayuda de un ejemplo cómo se dinamiza la propiedad "MsgFilterSQL" del WinCC Alarm Control, para ajustar los siguientes filtros de aviso en un WinCC Alarm Control. Con ayuda de un filtro de aviso, sólo se deben mostrar aquellos avisos que:
  • estén asignados a las clases de aviso "Clase 1" ("Alarma"), "Clase 2" ("Advertencia") o "Clase 4" ("Avisos de control de procesos AS").
  • contengan la cadena de caracteres "TI4711" en el bloque de textos de usuario "tb1" ("Origen").
  • contengan exactamente la cadena de caracteres "area1" o "area2" en el bloque de textos de usuario "tb2" ("Zona").
  • no estén ocultos. (La posibilidad de ocultar alarmas está disponible a partir del WinCC V6.2).
El script mostrado en la siguiente imagen ajusta la propiedad "MsgFilterSQL" del WinCC Alarm Control con una "cláusula where SQL" y una marca adicional, de forma que sólo se muestren los avisos deseados.
Figura 01Información general sobre este tema está disponible en el sistema de ayuda del WinCC, bajo el punto "Instrucciones SQL para el filtrado de avisos en el WinCC Alarm Control" (V6.0), o en el sistema de información del WinCC, bajo el punto "Trabajar con WinCC > Estructura de un sistema de avisos > Representación de avisos en modo Runtime > Instrucciones SQL para el filtrado de avisos en el Alarm Control" (a partir de la V6.2). La siguiente tabla describe las partes de la instrucción SQL utilizada:
Descripción
1"#VisibleOnly\\"
A partir del WinCC V6.2
, existe la posibilidad de ocultar avisos. Para sólo mostrar los avisos ocultos o los no ocultos, se dispone de las 2 cadenas de control: #VisibleOnly\" y "#HiddenOnly\". Debido a que el carácter "\" es una carácter reservado en el lenguaje de programación "C", en las cadena de caracteres en C se utiliza el símbolo "\\".
  • Las cadenas de control "#VisibleOnly\" y "#HiddenOnly\" se pueden utilizar completamente al principio o al final de una instrucción SQL.
  • Si se utiliza la cadena de control "#VisibleOnly\", sólo se muestran los avisos no ocultos.
  • Si se utiliza la cadena de control "#HiddenOnly\", sólo se muestran los avisos ocultos.
  • Si no se utiliza ni la cadena de control "#VisibleOnly\" ni la cadena de control "#HiddenOnly\", se muestran los avisos ocultos y los no ocultos.

Indicación
La instrucción SQL contiene los ajustes del "diálogo de selección". A partir del WinCC V6.2, la instrucción SQL también contiene los ajustes del diálogo "Opciones de señalización". Los ajustes de estos 2 diálogos no se influyen entre sí. Tenga en cuenta las indicaciones dadas en el punto "Instrucciones SQL no representables".

2"CLASS IN(1,2,4)"
Con ayuda de esta parte de la instrucción, sólo se muestran los avisos que estén asignados a las clases de aviso "Clase 1" ("Alarma"), "Clase 2" ("Advertencia") y "Clase 4" ("Avisos de control de procesos AS"). A las clases de aviso utilizadas se les asignan por medio de los números de clases de aviso. Cada uno de los números de una clase de aviso se puede sacar del diálogo "Configurar clases de avisos" en el editor del Alarm Logging.
3"AND TYPE IN(1, 2, 19, 20, 55, 56)"
Con ayuda de esta parte de la instrucción, se amplía el criterio de filtro. Sólo se muestran los avisos que estén asignados a las clases de aviso "Tipo 1", "Tipo 2", "Tipo 19", "Tipo 20", "Tipo 55", o "Tipo 56". Los tipos de aviso utilizados se asignan por medio de los números del tipo de aviso. Cada uno de los números de los tipos de aviso se puede sacar del diálogo "Tipo" para un tipo de aviso en el editor del Alarm Logging.

Indicación
Debido a que en este ejemplo de aplicación no se realiza ningún filtro expresamente respecto a los tipos de aviso, esta parte de la instrucción SQL simplemente se puede dejar o eliminar, obteniendo el mismo resultado. Sin embargo, tenga en cuenta las indicaciones dadas en el punto 2 de la tabla inferior.

4"AND TEXT1 LIKE 'TI4711'"
Con ayuda de esta parte de la instrucción, se amplía el criterio de filtro. Sólo se muestran los avisos que contienen la cadena de caracteres "TI4711" en el bloque de textos de usuario "TB1".

Indicación
La instrucción "LIKE" es un poco diferente en este punto a la sintaxis normal del SQL. En la instrucción LIKE del WinCC, el carácter reservado "%" no se debe utilizar para guardar espacio.

5"AND TEXT2 IN('area1', 'area2')"
Con ayuda de esta parte de la instrucción, se amplía el criterio de filtro. Sólo se muestran los avisos que contienen las cadenas de caracteres "area1" o "area2" en el bloque de textos de usuario "TB2".

Indicación
Sin embargo, tenga en cuenta las indicaciones dadas en el punto 1 de la tabla inferior.

Instrucciones SQL no representables
Si el filtro de aviso se define por medio de una instrucción SQL, puede ocurrir que dicho filtro de aviso ajustado no se pueda mostrar en el diálogo de selección o el diálogo "Opciones de señalización" del WinCC Alarm Control. Si un criterio de este estilo está activo en el WinCC Alarm Control y se abre el diálogo de selección o el diálogo "Opciones de señalización", se recibe el aviso de que la selección actual no se puede mostrar en el diálogo de selección y se elimina.
Figura 02La siguiente tabla describe las condiciones de filtro SQL, que ejecutan los filtros de aviso deseados en modo Runtime, pero que sin embargo no se pueden mostrar en el diálogo de selección del WinCC Alarm Control.
Descripción
1"Cláusula IN en los bloques de textos de usuario"
Con ayuda del operador IN, es posible ajustar varios textos que valgan como criterio de filtro para un mismo bloque de textos de usuario. Por ejemplo, con ayuda de este método se puede definir un criterio de filtro que muestre los avisos de varias zonas seleccionadas (por ejemplo, la instalación parcial A o la instalación parcial B).

Una condición de filtro de este estilo no se puede mostrar en el diálogo de selección del WinCC Alarm Control, debido a que en dicho diálogo no se pueden mostrar varias cadenas de caracteres como criterios de filtro para un bloque de textos de usuario.

2Filtrado sin indicación de los tipos de aviso
Si se debe definir un filtro de aviso respecto a las clases de aviso, en donde los tipos de aviso no son relevantes, en la consulta SQL se puede renunciar a la indicación explícita de dicho tipo. Pero el filtro de aviso no se puede mostrar completamente en el diálogo de selección del Alarm Control. Si todos los tipos de aviso para todas las clases de aviso se indican de forma explícita en la instrucción SQL, la señalización ya es completa.

Indicación
En este caso, no aparece el aviso arriba indicado de que el criterio de filtro no se puede mostrar.

3Mayúsculas / Minúsculas en los operadores SQL
El diálogo de selección del WinCC Alarm Control no soporta en todos los casos las minúsculas para los operadores SQL (por ejemplo, LIKE, TYPE). El filtro de aviso se ejecuta correctamente, pero la señalización de dicho filtro no se realiza completamente en el diálogo de selección.
Por tanto, los operadores SQL siempre se deben escribir en mayúscula.

Indicación
En este caso, no aparece el aviso arriba indicado de que el criterio de filtro no se puede mostrar.

4Utilización general
No utilice ninguna condición de filtro, en la que se consulten exactamente determinados bloques de texto de usuario respecto a igualdad (Operador "=") y otros bloques de texto de usuario respecto a la no igualdad exacta (Operador "LIKE"). La mezcla de ambos operadores provoca una señalización errónea de los avisos en el WinCC Alarm Control.

Indicación
En lugar del operador "=", utilice el operador "IN" para definir la misma condición de filtro para los avisos. Los operadores IN y LIKE se pueden utilizar de forma combinada en los bloques de texto de usuario. Sin embargo, tenga en cuenta las indicaciones dadas en el punto 1 de esta tabla.

Indicación
Para insertar correctamente una instrucción SQL, recomendamos el siguiente procedimiento:
Previamente hay que crear un filtro con ayuda del diálogo de configuración del WinCC Alarm Control.

  • Abra el diálogo de configuración del WinCC Alarm Control.
  • Abra la pestaña "Listas de aviso".
  • Abra la opción "Editar" en la zona "Selección fija".
  • Configure la selección (incluyendo los caracteres especiales). Cierre la selección con "OK".
  • Cierre las propiedades del Alarm Control con "OK".
  • Abra las propiedades de objeto del Alarm Control.
  • Seleccione el atributo "DefaultMsgFilterSQL" en la opción "Propiedades > Propiedades del control"
  • Ahora se ve la instrucción SQL correcta en la pestaña "Estático".
  • Copie esta instrucción en el script.


Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
mySupport Cockpit
Páginas temáticas para esta entrada