×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 57138745, Fecha del artículo: 31/12/2011
(0)
Evaluar

¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Los módulos driver de canal ya conectados en el plano CFC pueden recibir direccionamientos no deseados. Utilice siempre la tabla de símbolos para modificar los símbolos ya creados.

Descripción
La tabla de símbolos se puede editar directamente o con ayuda de la función de exportación/importación de un programa de calculo de tablas.
A continuación se describe lo que hay qué tener en cuenta cuando se modifican las direcciones simbólicas ya asignadas en un plano CFC.

En la configuración hardware se configuraron los siguientes símbolos para las entradas de diferentes módulos:

Símbolo Dirección Módulo

Input 1

IW 512

Módulo de entradas analógicas AI 8x13Bit, rango de direcciones: 512..527

Input 2

IW 528

Módulo de entradas analógicas AI 8x13Bit, rango de direcciones: 528..543

En el plano CFC ya han sido conectadas ambas entradas con los módulos driver correspondientes. El programa del PLC se ha compilado con la opción "Crear driver de módulos".


Debido a una modificación posterior del cableado, hay que adaptar las direcciones de los símbolos. Una modificación en la configuración hardware llevaría a una conexión no deseada en el programa del PLC. Para que los módulos driver se conecten con las direcciones hardware correctas, proceda de la siguiente manera.
    
Procedimiento
  

  1. Abra la tabla de símbolos del programa S7 y busque los símbolos de las entradas.  
        

       
  2. Cambie los valores en la columna de direcciones. Después de haber modificado el primer valor, el sistema reconoce que hay 2 direcciones iguales y las marca como conflicto. Después de haber modificado la segunda dirección, guarde la tabla de símbolos.
        

      
    En el editor de símbolos de la configuración hardware están también correctamente introducidos los símbolos.
       


    Advertencia
    Sólo si se cambia la dirección en la tabla de símbolos, la conexión del módulo driver se conecta con la nueva dirección. También se modifican las conexiones para la supervisión del módulo (MS, Mode, DataXchg). Sin embargo, si se modifica el nombre en la columna "Símbolo", sólo se cambia el nombre simbólico. La dirección y la conexión con los módulos driver se mantiene.
      
  3. Compile de nuevo el programa del PLC con la opción "Crear módulo driver" y actualice la vista (F5) en el plano CFC.
    A través de este procedimiento, se adapta ahora la dirección de la conexión de los valores del proceso, así como la asignación de las conexiones (MS, Mode, DataXchg) con los módulos driver.
        

Entorno de creación
Las imágenes de este FAQ se han creado con el SIMATIC PCS 7 V7.1 + SP3.


Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.