×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 57249109, Дата сообщения: 24.03.2020
(19)
Оценить

Diagnostics and Control of Network components with SIMATIC S7 PN-CPUs using SNMP

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
The status of SNMP-capable network components is monitored and controlled, if applicable, by network management systems (such as SINEC NMS) via SNMP (Simple Network Management Protocol).

The blocks of the library "LSnmp" also allow a SIMATIC S7-CPU with a PROFINET interface to retrieve information from the network components and control them where applicable as a simple SNMP manager.

The following figure shows one possible system configuration in which the SNMP blocks of the "LSnmp" library can be used.


This article contains an assortment of universal SNMP blocks 

  • for controlling and monitoring SNMP-capable network components of a S7-1500/S7-1200 PN-CPU
  • for controlling and monitoring SNMP-capable network components of a S7-300/S7-400 PN-CPU.

The "LSnmp" library contains the following core modules:

  • "LSnmp_Get" module for retrieving an SNMP variable
  • "LSnmp_GetNext" module for retrieving consecutive SNMP variables
  • "LSnmp_GetBulk" module for retrieving SNMP variables in blocks
  • "LSnmp_Set" module for writing SNMP variables
  • "LSnmp_SwitchIO" for controlling and retrieving the digital IO of a
    SCALANCE W
  • "LSnmp_SendTrap" module for sending SNMP traps.

Note
If using an S7-300/S7-400, the value of an OID element is limited to a maximum of 16383.
If using an S7-1500/S7-1200, you must use an "optimized module access".

Downloads
  Documentation (1,6 MB)
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V15.1, update 3 (1,6 MB)
This Library is valid for S7-1200/ S7-1500/ S7-300/ S7-400 CPUs and STEP 7 V15.1, Update 3
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V16 (4,9 MB)
This Library is valid for S7-1200/ S7-1500/ S7-300/ S7-400 CPUs and STEP 7 V16



Archive
Here you download the older Version of this entry with STEP 7 V5.5.
 Registrierung notwendig  Library for STEP 7 V5.5 (225,0 KB)

Last Changes
Complete revision of blocks; Integration into STEP 7 V15.1 and V16


Additional keywords
SNMP, Traps, SINEC NMS, TRAP-ID, OID, SNMPv1, SCALANCE W, SCALANCE X

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport