×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 5768218, Beitragsdatum: 08.11.2000
(0)
Bewerten

CPU 614: Bausteingenerator ABGEN (V4.0); Kompatibilität

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Der Bausteingenerator ABGEN (V4.0) ist inkompatibel zur STEP 7-Version V5.1.
*** Näheres siehe Langfassung ***

Der Bausteingenerator ABGEN (V4.0) ist inkompatibel zur STEP 7-Version V5.1. Sobald eine kompatible Version zur Verfügung steht (Ende 2000), wird dieses über die AKTUELL mitgeteilt.
Bis zu diesem Zeitpunkt kann der ABGEN nur mit STEP 7 V5.0 unter Windows 95, 98 bzw. Windows NT4.0 eingesetzt werden.

Kompatibilitäten:

ABGEN (V4.0): STEP 7 V4.X. V5.0; Windows 95, 98 bzw. Windows NT4.0
ABGEN95 (V3.0): STEP 7 V3.X; Windows 95

Hinweis:
Der Bausteingenerator ABGEN ist Bestandteil der Technologiepakete TEMP614 / HTEMP614 bzw. der Technologie-Software "Spritzgiessen mit CPU 614". Mit dem ABGEN werden in C-Code geschriebene Bausteine auf die CPU 614 geladen bzw. es kann eine Zeiger-Datei für ProTool/WinCC generiert werden.
Bitte beachten Sie, dass der ABGEN (wie auch andere Optionspakete) zeitverzögert zu den neuen STEP 7-Versionen zur Verfügung gestellt wird (i.d.R. für die Vorgängerversion zur jeweils aktuellen STEP 7-Version).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.