×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 58099765, Beitragsdatum: 17.05.2016
(2)
Bewerten

Querkommunikation zwischen S7-1200-Stationen über TCSB V3.1 via CP 1242-7 V2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
In einer Automatisierungsinfrastruktur befinden sich S7-1200-Unterstationen, die kostengünstig und drahtlos miteinander Daten austauschen sollen.

In der Infrastruktur einer Abwasseraufbereitungsanlage befinden sich zwei S7-1200-Unterstationen. Der TeleControl Server Basic V3.1 in der Zentrale ermöglicht die Querkommunikation zwischen den beiden Unterstationen. Das Gegenstück zum TCSB V3.1 ist der CP 1242-7 V2, der sich in jeder Unterstation befindet. Die Kommunikation läuft über das Mobilfunknetz und das Internet.

Folgende Funktionen sind in diesem Anwendungsbeispiel realisiert:

  • Die Station „Kontrollschacht“ (Station 1) fordert zyklisch Daten von der Station „Regenüberlaufbecken“ (Station 2) an.
  • Die Station „Regenüberlaufbecken“ sendet „Ereignis-getriggert“ Daten an die Station „Kontrollschacht“.
  • Die Zentrale überwacht den Status der angeschlossenen Unterstationen.


 

Vorteile

  • TeleControl Server Basic V3.1 ermöglicht eine wirtschaftliche Querkommunikation zwischen den Unterstationen.
  • GPRS und Internet: Always-On-Funktionalität.
  • Die CPs puffern bei Verbindungsausfall die Daten und übertragen diese bei Verbindungswiederkehr gebündelt an den Telecontrol-Server.

Dokumentation und Beispielprojekt 
  Dokumentation (2,3 MB)
 Registrierung notwendig  Projekt TIA Portal V15.1 (10,3 MB)

Archiv
 Registrierung notwendig  Projekt TIA Portal V15 (12,3 MB)
 Registrierung notwendig  Projekt TIA-Portal V13 (9,8 MB) 

Weiterführende Informationen
Datenkommunikation zwischen S7-1200-Stationen und TeleControl Server Basic V3 via CP 1242-7 V2 und
CP 1243-1

Drahtlos melden und schalten per SMS mit S7-1200 Steuerungen
Teleservice einer S7-1200 mit Telecontrol Server Basic


Letzte Änderung
Mirgation auf TIA Portal V15.1


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit