×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 58378388, Fecha del artículo: 05/10/2017
(0)
Evaluar

¿Por qué se indica permanentemente el valor A083 (hex) en el parámetro de salida STATUS del bloque para Modbus / TCP cuando el parámetro de entrada ENQ_ENR vale TRUE?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Para la comunicación Modbus / TCP con SIMATIC S7 se dispone de los siguientes productos con los correspondientes bloques Modbus:

La tabla 1 muestra los productos con los bloques Modbus correspondientes.
 

Producto Bloque Modbus
SIMATIC Modbus / TCP CP FB 108, FB 905
SIMATIC Modbus / TCP PN Red FB 915, FB 917
SIMATIC Modbus / TCP CP Red FB 909, FB 907
SIMATIC Modbus / TCP PN-CPU FB 102, FB 900

Tabla 1

En el programa de usuario en la CPU se llama al bloque Modbus correspondiente.
Pero si se ajusta el valor ENQ_ENR = true, en el parámetro de salida STATUS del bloque Modbus aparece permanentemente el valor A083 (HEX).

El valor A083 (HEX) en el parámetro de salida STATUS significa, que con el parámetro de entrada ENQ=true o ENQ:ENR=true se ha arrancado un nuevo telegrama de Modbus, a pesar de que el servicio de comunicación anterior aún no ha finalizado.

A continuación se describen los motivos que pueden provocar el valor de estado A083 (HEX) y qué remedios se pueden tomar:

  • El valor A083 (HEX) en el parámetro de salida STATUS sólo aparece ,cuando el bloque Modbus se ha parametrizado como cliente. Si se indica el valor de estado A083 (HEX), a pesar de que la CPU S7 debe trabajar como servidor, corrija la parametrización del bloque Modbus en el OB100.
  • Los telegramas Modbus iniciados siempre se finalizan con DONE / DONE_NDR o ERROR. No se puede arrancar un nuevo telegrama mientras se ejecuta uno anterior.
  • Si no se puede acceder al servidor de la CPU S7 durante un servicio Modbus en ejecución, puede que se siga manteniendo el valor de estado A083 (hex) tras recuperar el enlace. Inserte en éste la siguiente línea al activar ENQ_ENR:

    O "CONTROL DAT".DONE_NDR
    O "CONTROL DAT".ERROR
    UN "CONTROL DAT".BUSY
    S "CONTROL DAT".ENQ_ENR
Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.